This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2541+CC2590软件配置问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2590

您好,

我的板子硬件上面是CC2541+CC2590,在协议栈的初始化里面加上了下面这段程序,但是信号还不如不加CC2590的,我用的是TI例程里从机的程序

RFC_OBS_CTRL0=0x68;
RFC_OBS_CTRL1=0x6A;
TXPOWER=0xf1;
OBSSEL1=0xFB;
OBSSEL3=0xFC;
P1DIR=0x02;

 HCI_EXT_ExtendRfRangeCmd( );

除了这段代码是不是还有什么其他的控制呢?能否说具体点,别让看文档啊,文档我已经看过了,感觉说的不是很详细

 

  • lian,

    参考过这个吗?

    http://www.ti.com/tool/CC2541-CC2590EM-RD?keyMatch=CC2590&tisearch=Search-EN-Everything

  • Hi Yan,

    我也是同样的问题,CC2541+CC2590协议栈配置的问题,按照文档说明,在初始化函数里加入一下代码

    HCI_EXT_ExtendRfRangeCmd();
    TXPOWER = 0xF1;
    HCI_EXT_SetRxGainCmd(HCI_EXT_RX_GAIN_HIGH);

    测试PA有打开,但是测试距离达不到要求的,是不是功率没调到最大。

    之前有测试过板子,定频发射功率有8dbm 左右,现在测试加PA的板子,蓝牙连接只有30m。

    请问TI有没有详细的说明介绍吗。以下是TI官方文档关于协议栈配置说明

    希望能给出详细的解释!