我在simpleGATTprofile.C、simpleGATTprofile.h、simpleBLEperipheral.c中修改好 char3 特征值的长度后发现一个奇怪的问题。只要把特征值长度修改超过6,每次用lightblue写入特征值,peripheral就会自动重启断开连接。但是修改特征值长度不超过6就可以正常写入。
然而我把char3 改为可读可写,即使长度为20,都能正常读取特征值,却不能正常写入。希望有人帮忙解答~~~非常感激
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在simpleGATTprofile.C、simpleGATTprofile.h、simpleBLEperipheral.c中修改好 char3 特征值的长度后发现一个奇怪的问题。只要把特征值长度修改超过6,每次用lightblue写入特征值,peripheral就会自动重启断开连接。但是修改特征值长度不超过6就可以正常写入。
然而我把char3 改为可读可写,即使长度为20,都能正常读取特征值,却不能正常写入。希望有人帮忙解答~~~非常感激
注意回调函数也要修改啊
static bStatus_t simpleProfile_WriteAttrCB( uint16 connHandle, gattAttribute_t *pAttr,
uint8 *pValue, uint8 len, uint16 offset,
uint8 method )
static bStatus_t simpleProfile_ReadAttrCB( uint16 connHandle, gattAttribute_t *pAttr,
uint8 *pValue, uint8 *pLen, uint16 offset,
uint8 maxLen, uint8 method )
下面是我在simpleProfile_WriteAttrCB添加的case(前面的case SIMPLEPROFILE_CHAR3_UUID已经注释掉)
case SIMPLEPROFILE_CHAR3_UUID:
if ( offset == 0 )
{
if ( len != SIMPLEPROFILE_CHAR3_LEN )
{
status = ATT_ERR_INVALID_VALUE_SIZE;
}
}
else
{
status = ATT_ERR_ATTR_NOT_LONG;
}
//Write the value
if ( status == SUCCESS )
{
VOID osal_memcpy( pAttr->pValue, pValue , SIMPLEPROFILE_CHAR3_LEN );
notifyApp = SIMPLEPROFILE_CHAR3;
}
break;
/********************************************************************************************/
下面是simpleProfile_ReadAttrCB添加的部分
case SIMPLEPROFILE_CHAR3_UUID:
// *pLen = 1;
// pValue[0] = *pAttr->pValue;
*pLen = SIMPLEPROFILE_CHAR3_LEN;
VOID osal_memcpy( pValue, pAttr->pValue, SIMPLEPROFILE_CHAR3_LEN );
break;
我贴上读写回调函数的代码,有空帮忙看看,非常感谢~~!!!
回调函数我有修改,回复里有贴上代码,请帮忙看看,非常感谢~~!!!
Read我跟你是一样的
Write我写的是
case SERIALPORTSERVICE_DATA_UUID:
if ( offset == 0 )
{
if ( len > 20 )
{
status = ATT_ERR_INVALID_VALUE_SIZE;
}
}
else
{
status = ATT_ERR_ATTR_NOT_LONG;
}
//Write the value
if ( status == SUCCESS )
{
uint8 i = 0;
uint8 *pCurValue = (uint8 *)pAttr->pValue;
for ( i = 0; i<len; i++)
{
*pCurValue = pValue[i];
pCurValue++;
};
if(len < 20)
{
for (i; i<20; i++)
{
*pCurValue = 0;
*pCurValue ++;
}
}
notifyApp = SERIALPORTSERVICE_CHAR_DATA;
}
break;
所以感觉是数据长度的问题
我修改成你的代码,然后每次用lightblue写这个特征值,peripheral都会重启。然后我试着将特征长度改为6,那又正常了。所以你的代码和我的代码都一样,只要特征长度超过6就会出现同样的情况。
那就不是这里引起的 看看别的地方 是不是SimpleProfile_SetParameter 和 SimpleProfile_GetParameter
应该不是这两个函数的问题吧~~~这两个函数很简单啊
SimpleProfile_SetParameter 中修改如下:
case SIMPLEPROFILE_CHAR3:
// if ( len == sizeof ( uint8 ) )
if ( len == SIMPLEPROFILE_CHAR3_LEN )
{
// simpleProfileChar3 = *((uint8*)value);
VOID osal_memcpy( simpleProfileChar3, value, SIMPLEPROFILE_CHAR3_LEN );
}
else
{
ret = bleInvalidRange;
}
break;
/**********************************************************************************************/
SimpleProfile_GetParameter 中修改如下:
case SIMPLEPROFILE_CHAR3:
// *((uint8*)value) = simpleProfileChar3;
VOID osal_memcpy( value, simpleProfileChar3, SIMPLEPROFILE_CHAR3_LEN );
break;
/**********************************************************************************************/
Set:
case SERIALPORTSERVICE_CHAR_DATA:
if( len <= SERIALPORTSERVICE_DATA_LEN )
{
VOID memcpy( SerialPortServiceData, value, len );
// See if Notification has been enabled
GATTServApp_ProcessCharCfg( SerialPortServiceDataConfig, SerialPortServiceData, FALSE,
SerialPortServiceAttrTbl, GATT_NUM_ATTRS( SerialPortServiceAttrTbl ),
INVALID_TASK_ID, SerialPortService_ReadAttrCB );
}
else
{
ret = bleInvalidRange;
}
break;
Get:
case SERIALPORTSERVICE_CHAR_DATA:
VOID memcpy( value, SerialPortServiceData, SERIALPORTSERVICE_DATA_LEN );
break;
除了上面的函数以外,剩下的就是特征值的初始化了,但是几个地方都是改改数组大小内容,应该不会出错。想不明白为什么长度就是超过6就有这情况。。。
这个肯定是代码的问题,只能自己查一下,我这边的特征值长度是20是没有问题的。你每次都写入固定长度的数值吗?有没有对数值初始化?
刚才你发的SimpleProfile_SetParameter 代码那部分是notify属性的case吧?我修改的notify属性的特征值长度是20也是没有问题的。但是我现在用的是read、write属性才出现问题。lightblue读取这个特征值正常,就是不能写。只要我设置特征值长度少于6,我用lightblue写入什么长度都能正常。
我在simpleGATTprofile.C初始化:
#define SIMPLEPROFILE_CHAR3_LEN 6
static uint8 simpleProfileChar3Props = GATT_PROP_READ | GATT_PROP_WRITE;
// Characteristic 3 Value
static uint8 simpleProfileChar3[SIMPLEPROFILE_CHAR3_LEN] = { 0, 0,0, 0,0,0};
?***************************************************************************************************************/
在simpleBLEperipheral.c初始化:
uint8 charValue3[SIMPLEPROFILE_CHAR3_LEN] = {1,2,3,4,5,6};
SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR3, SIMPLEPROFILE_CHAR3_LEN, charValue3 );
我的特征值的属性是GATT_PROP_WRITE_NO_RSP | GATT_PROP_NOTIFY;
所以应该是可以被写入的 长度是20
看看这个函数里面是不是改了呢
static void SerialPortBLE_processCharValueChangeEvt(uint8_t paramID)
你说的函数我没有找到,但是我像前面有人说的新建一个特征值就正常写入了。但是我新建的特征方式与之前修改的方式一样。
没有这个函数 所以你应该是在CC2541上面吧?试看看这个例程..
http://processors.wiki.ti.com/index.php/SerialBLEbridge