我利用这个工具生成代码,只能生成不带RTOS系统的代码,配合工具是可以获取到数据的,但是我想不配合工具在代码中读出数据就不行了,我在代码中也没有找到相应的函数,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我利用这个工具生成代码,只能生成不带RTOS系统的代码,配合工具是可以获取到数据的,但是我想不配合工具在代码中读出数据就不行了,我在代码中也没有找到相应的函数,谢谢!
请问您生成的是哪部分的sample code?需要实现什么功能?
其实主要是main文件里面有所不同,可以参考带RTOS的例程来移植
你好!
1:我现在可以生成带系统的代码了,但是问题又来了,我改变了对应的IO口,测试没有效果,
2:我生成不带系统的代码配合工具测试是OK的(改变对应的IO口)
对应的IO口是在IO mapping里面修改的吗?
能说一下带系统和不带系统代码是怎么测试的吗?
具体是哪个例程呢?
你好!
我是测试adc_data_logger这个例程,
1:带系统的是直接有串口输出的
2:不带系统的是需要配合Sensor Controller Studio这个工具的
修改IO测试问题都解决了,但是生成的代码是不带功耗处理的,请问功耗改什么处理呢?谢谢!
请问您说的功耗处理具体是指什么?
有没有测过当前使用SCE的功耗?值是多少?
你好!
我利用生成的代码测试ADC,电流在530UA(因为有仿真器),仿真器的电流在490UA,所以AD采集的电流大概在40UA的样子
我指的功耗处理是我间隔1采集一次值(或者更长时间),采集完之后进入睡眠,到时间又启动采集,一直循环。
请问您采集的时间是1s一次吗?
一般来说使用SCE会有500uA的baseline,建议您拔掉仿真器再测一下实际的功耗。