测CC2541的射频指标,用PTM方式进测试模式,测接收机特性遇到些问题:
HCI_LE_Test_End
发送这个16进制命令, 终结Rx 或 Tx测试: 01 1f 20 00
发送HCI_LE_Test_End 命令到设备以后, 会收到如下所述的回复, 表示命令已经被接受并且测试模式已经终结: 04 0e 06 01 1f 20 00 xx xx
xx xx = 00 00 Tx发送是否已经被执行
xx xx = 如果Rx接收被执行, 收到的总共的包的个数.
请问xxxx为收到的包的个数为16进制,如何转成10进制?因为计算误码率需要知道收到包的个数,有次只发了100个数据包,收到的包为6400,不应该是0064吗?不是应该先计低位的数吗?
还有能否用smart rf studio 里的expert mode里的packet rx 测接收误码率?用smart rf studio 的话,接收到的数据包RSSI最高为-33dBm,可是我用仪器发的是-10dBm的数据包,发-70dBm的数据包可以正常测到-70.4dBm,是不是软件设置的问题?求指导