simpleBLEPeripheral.c
比如下面部分代码,如果打开OAD功能开关,就用不了profile了吗?那还怎样和apk通信呢?
#ifndef FEATURE_OAD
// Setup the SimpleProfile Characteristic Values
{ uint8_t charValue1 = 1; uint8_t charValue2 = 2; uint8_t charValue3 = 3; uint8_t charValue4 = 4;
uint8_t charValue5[SIMPLEPROFILE_CHAR5_LEN] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
uint8_t charValue6[SIMPLEPROFILE_CHAR6_LEN] = { 'a','b', 'c', 4, 5 ,6,7,8,9,'d'};
SimpleProfile_SetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR1, sizeof(uint8_t), &charValue1); SimpleProfile_SetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR2, sizeof(uint8_t), &charValue2); SimpleProfile_SetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR3, sizeof(uint8_t), &charValue3); SimpleProfile_SetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR4, sizeof(uint8_t), &charValue4); SimpleProfile_SetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR5, SIMPLEPROFILE_CHAR5_LEN, charValue5); SimpleProfile_SetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR6, SIMPLEPROFILE_CHAR6_LEN, charValue6);
}
// Register callback with SimpleGATTprofile
SimpleProfile_RegisterAppCBs(&SimpleBLEPeripheral_simpleProfileCBs);
#endif //!FEATURE_OAD