Central连接Peripheral设备成功后,立即给Peripheral设备下电,这时候Central设备要花30多秒,才能检测到无线连接已经断开。请问如何能加速这个过程。
另外:如果连接成功后,如果让Peripheral设备发起一个参数更新,更新其中的GAPROLE_TIMEOUT_MULTIPLIER(比如从默认的2000->200),然后再断开Peripheral设备的电,则Central能很快检测到无线已经断开了。
我的问题:不发起参数更新,如何通过设置Central端的参数,如何同样达到这个快速检测功能,谢谢?