This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教TI CC2564 dual mode蓝牙方案可行性

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

目前在做一蓝牙门禁系统, 通过手机的APP 与 门禁系统交互来下发指令进行操作。 由于目前手机类型非常多,有支持BT双模的,也有很多只支持BT2.0/2.1的。

且此项目,对用户操作体验要求较高, 特请教TI 的老师:

1, TI提供的 CC2564 的协议栈, 你们内部有没有做过 和各种类型手机(包含IOS的手机和各种android类型)的兼容性测试?如果有,结果如何?

2,使用提供的  CC2564 的协议栈, CC2564 应该默认配置在 何种Profile下, 可以方便不同类型的手机都能快速连接?

3,如果采用BLE协议,手机(此手机可以支持BT4.0)与CC2564  从discovery 到connection 的时间具体会是多少?   如果采用 BT2.1协议, 手机(此手机只支持BT2.0/BT2.1)与 CC2564 从discovery 到connection 的时间具体又会是多少?    如果没有具体测试数据,理论上 上述时间是否有可能做到3s内?

  • Peter, 

    1,这个是商用协议栈,是做过各种兼容性测试的,和市面主流的手机都没有问题。

    2,你可以试一下HFP。

    3, 具体时间很不好说。从discovery来讲,根据环境不同发现需要的设备时间也会不一样。光连接速度来说,BLE部分会比BR/EDR要快。