This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于CC264X的电流会变化的问题

打开了POWER_SAVE模式,间歇1S唤醒一次,但是每次启动之后的电流都不一样,会累加递增之后递减的,例如:

20ua---23ua----25ua----35ua----45ua---.......250ua----260ua----250ua----240ua---220ua---.........45ua---30ua---25ua-----是一个循环。

现在觉得这个现象非常奇怪,因为在电流低的时候,程序运行也是很正常的。

  • 测试仪的问题吧。

    别和我说你用的是一般的万用表:-)。采样率太低了,这样的话,和你的ad、connection周期会产生一定的关系的。所以,平均电流会看上去这个样子。

    最好用TI 网站上说的这个专用的仪器http://www.ti.com/lit/an/swra478/swra478.pdf 。实在没有,那种台式万用表+pc端数据采集也可以用的。

    BR. AZ

  • 额,首先我们测试时,蓝牙部分是不在工作的,然后:

    1。不仅仅是一个表这样,因为使用过不同厂家不同型号的表,并且芯片睡眠1s时是0ua的电流,每个检测的点相隔超过1s,我认为不会有那么多的巧合刚刚好让电流的值呈现出一个攀升并下降这么有规律的现象。

    2.希望你们进行实际测试这颗芯片M3 cpu的典型工作电流,或者提出一些低功耗的建议。

    3.可否提供个人qq或者邮箱?我可以提供我的代码以及固件给你们测试。

  • 1.  一般的万用表测试动态变化的电流平均值是不准的。还是建议用一些可行的仪器测试。

    2. 所有的典型状态下的电流值在规格书里面有写。都是实际测试的。例程都可以达到的。建议你可以用TI的开发板+原始SDK的方式验证一下。

    BR.AZ