This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2642R: 當CC2642正在連線狀態, 若有其他BLE 裝置在廣播中. 是否會影響packet error rate?

Part Number: CC2642R

您好,

請教一個packet error rate問題, 若CC2642 裝置在連線中, 若旁邊放了幾個BLE 裝置在一旁廣播中, 是否會影響到CC2642裝置的PER 結果?

因客戶反饋, CC2642有些客退品, 無法被連線, 所以有將它做了這樣的放置實驗, 發現連線中, 故意擺放幾顆廣播中的BLE 裝置時, 會導致CC2642的PER升高.

請問廣播中的ch 37/38/39會影響到其它的37個data channel嗎?  不同頻率不是應該獨立溝通? 為什麼會影響到連線中使用的data channel 導致PER 數值升高?

謝謝.

  • 信号干扰有可能会造成无法连接。

    频率相差非常非常远,才可以考虑不会造成干扰,如果频率相近,还是要考虑的。

    如果无法连接,但是软硬件没什么问题,最好是接近距离并重新连接,关闭周围的其他无线信号,以解决蓝牙信号干扰问题,