在编译CC2640例程时发生如下图所示问题
使用的IDE是
安装在电脑的D盘。
蓝牙栈:2_01_00_44423,默认安装在C盘。
系统:WIN10
直接编译蓝牙栈中的例程,未做修改。
Build the Application project 时 成功
Build the Stack project 时出现上述问题
感觉像是flsh地址分配问题。
设备使用的是CC2650STK+XDS110,
因为芯片内出厂已下载了BLE的Stack project 所以下载例程到设备上时没有问题,可以正常运行。
所以想知道是什么原因引起了上述问题。