This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Win10下无法驱动cc2540USB dongle

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2540, CC2541

你好,我为了获得CC2650 sensortag的数据,买了一个USBdongle。然后我下载了BLE Device Monitor, 我按照网上的步骤:插入USB dongle→打开设备管理器找到未被识别的USBdongle→右键点更新驱动程序软件→找到 D:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\BLE Device Monitor\drivers\vcp 文件夹点击下一步, 可是却安装不成功,提示下面的对话框(我后来又下了一个BTool里面的驱动也是这样)

PS:我电脑是win10 64位系统,还请各位帮帮忙!

  • XIaoyi,

    很奇怪呀。。。

    是TI的官方dongle吗?有没有找一台win7 的电脑试一下呢?

  • 我是在官网上买的,我用了win7也是一样的对话框。我后来又看了一下别人的帖子,是说第一次用要烧写固件吗?我是一买回来就插电脑弄驱动的

  • xiaoyi,

    是的。如果你之前没有烧入过固件。

    用smartRFProgrammer 烧入 HostTestApp 工程,或者现成的 \BLE-CC254x-1.4.1.43908\Accessories\HexFiles\CC2540_USBdongle_HostTestRelease_All.hex

  • 我下载了SmartRF Flash Programmer v2, 但是无法识别到dongle。 我想了一下还是觉得到底是不是还是应该先驱动dongle才能烧写固件和连接btool呢?毕竟现在它作为一个不能被识别的硬件。我后来又看了一下dongle的技术文档,里面说那些hex文件是选择模式用的,好像dongle出厂时已经烧写过hex,如果要烧hex还要cc debbugger什么的

    -----《cc2540 and cc2541 mini development kit user's guide》

    然后我用smart rf flash programmer不成功的原因是因为dongle没驱动,还是因为我是直接插入的dongle没用cc debugger?

    我第一次接触这个东西,还请各位帮帮忙!

  • Xiaoyi,

    V2是给26xx 用的。

    254x请用普通版本。

  • 谢谢你之前的解答,我后来马上买了一个cc debugger准备烧写hex文件,前天到货了。我debugger成功连上电脑并且用SmartRF Studio7 探测到,但是我用debugger连接上dongle却无法被探测到,debugger一直亮红灯。我看了下原因可能是cc debugger 里面要更新固件, 我点了自动更新,从025更新到044版本但还是探测不到dongle。 这一般是什么情况呢?

  • OK了,原来是cc debugger在连接dongle时是不供电的,要把dongle同时连接在电脑上debugger才会亮绿灯,终于把hex文件烧进去了并且dongle驱动成功了!作为一个小白,谢谢TI员工的点拨!