This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2564B chip 支持direct test mode来测试BLE rf phy吗?



CC264b 双模芯片经典蓝牙可以直接进入bluetooth sig tes mode进行RF part的测试。

想问下CC564B BLE的RF phy部分支持direct test mode吗?从processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Testing_Guide看到可以通过2-wire UART来发命令测试RF phy的transmit和receive,但是如果可以支持direct test mode的话会方便很多,不用自己去编辑参数了。

  • direct test mode是指针对BLE部分而言的

    标准蓝牙部分的测试就是DUT测试

    两个模式发送的command是蓝牙协议规定好的

    CC2564B作为一个双模的蓝牙芯片,支持DUT测试也支持Direct test mode只是一个是测标准蓝牙部分一个是测BLE部分。