Bluetooth

Bluetooth

蓝牙论坛

  • 蓝牙论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
蓝牙论坛
  • 话题 14361 个讨论
常见问题
  • [FAQ] CC2642R: CC13x2/CC26x2 器件上的 FFT

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: CC2642R Other Parts Discussed in Thread: CC1312R , CC2652R7 , CC1352R , CC1352P , CC2652P , CC2652R 下面提供了利用 CC2642R 的 DSP 功能运行 FFT 的指南。 注意:该指南同样适用于所有具有 Cortex M4F 的 CC13xx 和 CC26xx 器件,其中包括 CC1312R、CC1352R、CC1352P、CC1352R7、CC2642R、CC2652R、CC2652P…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE-STACK: 低功耗 Bluetooth®︎ spoofing攻击 (BLESA) – TI 声明

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BLE-STACK Other Parts Discussed in Thread: CC2541 , CC2540 , CC2650 , CC2640 概要: TI 获悉最近报告的低功耗 Bluetooth® spoofing攻击 (BLESA) 漏洞,该漏洞可能在低功耗蓝牙 的特定允许使用范围内发生。使用 TI CC26xx、CC13xx 或 CC254x 器件的客户应用应使用 TI 低功耗蓝牙 SDK 中的可用服务来应用建议的缓解措施,如下所述。使用 TI 双模蓝牙器件…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] LAUNCHXL-CC2640R2: 如何在 simple_peripheral 工程中合并驱动程序示例(分步指南)

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: LAUNCHXL-CC2640R2 在本常见问题解答中,我将在 simple_peripheral (SBP) 示例工程中导入 spimaster 驱动程序。 本指南使用 blestack,但可应用于 ble5stack。 第 1) 步:将 spimaster.c 中的任何相关 include文件 添加到启动中 SBP 的 main.c 文件中。请注意,Display.h 和 Board.h 不必移动,因为它们已经包含在内。 第 2) 步:将 spimaster.c 文件中包含的所有宏添加到…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640R2F: 如何将传感器控制器示例与 simple_peripheral 合并?(分步指南)

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: CC2640R2F 器件型号: CC2640R2F 以下是将传感器控制器 (SC) 示例合并到 simple_peripheral 示例 (CC2640R2F/BLE) 的步骤: 这些步骤可重复用于所有具有传感器控制器的器件。 开始之前: 确保查看 传感器控制器的文档 。 务必遵循我们 有关传感器控制器的 SimpleLink Academy 实验 。 如果尚未完成,请安装 Sensor Controller Studio: https://www.ti.com.cn/tool/cn…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] LAUNCHXL-CC26X2R1: 在 CC26X2/CC13X2 上配置 UART 以支持 UART_DATA_TEXT(和 UART_RETURN_NEWLINE)数据模式

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1 Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 器件型号: LAUNCHXL-CC26X2R1 主题中讨论的其他器件: SYSCONFIG 面向 CC26XX 的 SimpleLink SDK 中的 UART 驱动器不支持 UART_DATA_TEXT 数据模式,需要利用 UART_RETURN_NEWLINE 和 UART_RETURN_FULL 参数。要使用更新的 UART 驱动器,必须修改其 <project_name…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2642R: 如何在 SysConfig 中重命名 PIN 实例?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: CC2642R Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 如何在 SysConfig 中重命名 PIN 实例?
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2642R: 使用“BLE_LOG_INT_”功能的提示和技巧

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: CC2642R 您可能已经看到,BLE 示例中已经添加了一些新的日志记录功能。 例如,在 simple_peripheral.c 中,您可找到函数 BLE_LOG_INT_INT、BLE_LOG_INT_STR、BLE_LOG_INT_TIME。 1- 何时应使用此功能? 此功能有助于调试。它的主要优势是,日志不会修改应用程序的时序(就像 UART 日志记录那样),也不需要连接调试器。可以让应用程序自由运行,然后查阅日志,获取后者。 2- 如何启用此功能? 验证您的项目是否具有此功能…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640R2F: BLE 认证:已知问题和修复 [2021 年 3 月更新]

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F , CC2650MODA , CC2650 , CC2640 , CC1350 器件型号: CC2640R2F 主题中讨论的其他器件: CC2650MODA 、 CC2650 、 CC2640 、 CC1350 、 请参阅此主题,了解蓝牙认证更新。 CC2640R2F/CC26X0/CC13X0 CC2650MODA 的附加文档 0572.cc2650moda.zip 勘误表 10734 尝试使用我们通过认证的 UUID 创建最终产品列表的客户可能会因…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] TI 连接器件编程工具和服务

    Annie Liu
    Annie Liu
    TI 硬件和软件编程工具 TI 提供了多种对 TI 连接器件执行系统内和非板载编程的硬件和软件解决方案,例如 CC25XX、CC13xXX 和 CC26XX 系列器件。 系统内编程是在将 TI 连接器件安装到 PCB 上后对该器件进行编程的方法。如果器件需要在最后环节进行固件更新,例如在制造过程中存储产品校准值或特定于产品的 ID 信息,则此方法非常有用。 非板载编程是在将 TI 连接器件安装到 PCB 上之前对该器件进行编程的方法。通常会在多个器件上同时进行编程,从而实现高吞吐量。 有关这些产品的更多信息…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 低功耗 Bluetooth®︎ 开发指南

    Annie Liu
    Annie Liu
    本指南旨在为使用 TI 低功耗 Bluetooth® 连接产品的所有开发阶段提供参考。 第 0 步:了解技术 第 1 步:挑选器件 第 2 步:下载必要软件 第 3 步:开始软件开发 第 4 步:深入了解文档 第 5 步:设计硬件 第 6 步:认证和生产 另请参见末尾的“常见开发问题”部分。 不确定要使用哪种连接技术?请查看 无线连接技术选择指南 ! 第 0 步:了解技术 Connect 视频 Connect: 为何选择 SimpleLink ? Connect: Bluetooth…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    CC2640R2F: CC2640R2F的SPI是已经默认使用dma了吗? 0 已锁定

    1032 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Katherine Wang
  • 已回答

    CC2642R: 系统重装后安装ccs_setup_9.3.0.00012,编译失败 0 已锁定

    1430 视图
    8 回复
    最新3 年多前
    由 quan chen
  • 建议的答案

    CC2640R2F: 调用NVS_write函数一直返回NVS_STATUS_INV_WRITE(-7)错误 0 已锁定

    376 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 已回答

    CC2640R2F: 关于CC2640R2DK_4XS SPI的问题,同样的硬件配置,IAR能正确读出正确信息,而CCS却一直陷入了死循环 0 已锁定

    1163 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Katherine Wang
  • 已回答

    CC2642R: AOA 工程中,如何修改默认的CONFIG_GPIO_BTN 占用的2个引脚 0 已锁定

    495 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 qunrui zhao
  • 建议的答案

    CC2640R2F: CC2640R2F: PWM/UART/I2C/I2S/ADC/GPIO pin定义确认 0 已锁定

    1087 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 YiKai Chen
  • 建议的答案

    LAUNCHXL-CC1352R1: HCI_LE_ClearWhiteListCmd 在SDK simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_00_84會產生錯誤 0 已锁定

    1162 视图
    7 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    CC2564C: CC2564C 0 已锁定

    730 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    LAUNCHXL-CC26X2R1: 关于sdk5.10的蓝牙AOA角度数据传输问题 0 已锁定

    1444 视图
    7 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    CC2640R2F: 请问如何配置扩展广播ADV_EXT_IND。有没有例程可以参考? 0 已锁定

    641 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    CC2640R2F: 请问主机的连接请求是在那个信道上发送的,是37,38,39还是0-36随意选择的一个信道呢?谢谢。 0 已锁定

    910 视图
    4 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 已回答

    CC2642R: 请问TI DRIVERS中的Timer和GPTimer有什么区别? 0 已锁定

    504 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 已回答

    CC2642R: BLE MESH中如何创建自定义模型,我在demo中没找到方法 0 已锁定

    1210 视图
    4 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    CC2640R2F: 协处理器开发中SPI的速率是多少,以及协处理器SPI的DMA如何使用 0 已锁定

    1359 视图
    5 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    CC2640R2L: How does CC2640R2L get the Bluetooth static MAC of the host 0 已锁定

    640 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    LAUNCHXL-CC26X2R1: 关于sdk5.10的AOA角度值的问题 0 已锁定

    933 视图
    3 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 建议的答案

    CC2640R2F: 不同规格的芯片如何烧录同一个工程 0 已锁定

    2708 视图
    10 回复
    最新3 年多前
    由 Zhang |
  • 建议的答案

    CC2640: 获取连接设备的实际蓝牙地址 0 已锁定

    840 视图
    2 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 未回答

    CC2640: 获取连接设备的实际蓝牙地址 0 已锁定

    523 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
  • 未回答

    CC2640: 获取连接设备的实际蓝牙地址 0 已锁定

    601 视图
    1 回复
    最新3 年多前
    由 Nick Sun
<>