Bluetooth
蓝牙论坛
蓝牙论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出新问题
提出新问题
Cancel
蓝牙论坛
话题
14361 个讨论
常见问题
[FAQ] LE数据长度扩展
Annie Liu
一、概述 数据长度扩展(LE Data Length Extension)功能允许LE控制器在连接状态下发送最大251字节的PDU数据包。在连接期间,主从设备可以协商PDU大小。相比BLE4.0/4.1最大数据通道有效负载27字节,数据速率提高了大约2.5倍。 二、更新过程 BLE4.2/5.0 为了兼容BLE4.0/BLE4.1 所以默认的TX PDU设置为 27字节,同时使用32us作为最大传输时间。在RX PDU中,默认使能LE Data Packet功能,默认支持接收 251字节,以及RX…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] CC2640的电源配置修改
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , TPS62740 PS:也适用于其他CC26XX系列芯片及CC13XX系列 一、 CC26XX系列的几种电源配置 图1显示了CC2640的电源配置。CC2640上的主电源电压称为VDDS。 该电源在系统中使用的可能性最高,通常是用户提供的唯一电源。 在常用模式下(配置为使用内部DCDC和LDO,如图1所示),主电源为内部DCDC和LDO稳压器供电,然后输出VDDR电源。 VDDR引脚的电势较低,在1.68V左右。 PS…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] BLE的连接参数及其设置
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 1、连接参数 连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个 Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】 PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意 Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s Supervisor…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] 在CC2640中进行片外OAD时flash用完的问题
Annie Liu
Q: When I tried to implement OAD in the project, I encountered a problem with the flash size: my original firmware covers about 2/3 of the final function, the stack used is 69.6k, and the application is 47.4k. App: name original length used …
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] [常见问题解答] IDE的已知问题和修正
Annie Liu
1:如何在IAR中启用TI-RTOS Object Viewer(ROV)? 答:可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2:为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答:SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex image firmware中…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , CC2650 , CC1350 本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] BLE入门和常见问题解答
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , CC2652R , CC2652RB , CC2640R2F , CC2650 , CC2640 , CC1352R , CC1350 欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xxBluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉…
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
<
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
未回答
CC2640R2F: CC2640R2F的SPI是已经默认使用dma了吗?
0
已锁定
1032
视图
3
回复
最新
3 年多前
由
Katherine Wang
已回答
CC2642R: 系统重装后安装ccs_setup_9.3.0.00012,编译失败
0
已锁定
1430
视图
8
回复
最新
3 年多前
由
quan chen
建议的答案
CC2640R2F: 调用NVS_write函数一直返回NVS_STATUS_INV_WRITE(-7)错误
0
已锁定
376
视图
1
回复
最新
3 年多前
由
Nick Sun
已回答
CC2640R2F: 关于CC2640R2DK_4XS SPI的问题,同样的硬件配置,IAR能正确读出正确信息,而CCS却一直陷入了死循环
0
已锁定
1163
视图
3
回复
最新
3 年多前
由
Katherine Wang
已回答
CC2642R: AOA 工程中,如何修改默认的CONFIG_GPIO_BTN 占用的2个引脚
0
已锁定
495
视图
1
回复
最新
3 年多前
由
qunrui zhao
建议的答案
CC2640R2F: CC2640R2F: PWM/UART/I2C/I2S/ADC/GPIO pin定义确认
0
已锁定
1087
视图
3
回复
最新
3 年多前
由
YiKai Chen
建议的答案
LAUNCHXL-CC1352R1: HCI_LE_ClearWhiteListCmd 在SDK simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_00_84會產生錯誤
0
已锁定
1162
视图
7
回复
最新
3 年多前
由
Nick Sun
建议的答案
CC2564C: CC2564C
0
已锁定
730
视图
1
回复
最新
3 年多前
由
Nick Sun
建议的答案
LAUNCHXL-CC26X2R1: 关于sdk5.10的蓝牙AOA角度数据传输问题
0
已锁定
1444
视图
7
回复
最新
3 年多前
由
Nick Sun
建议的答案
CC2640R2F: 请问如何配置扩展广播ADV_EXT_IND。有没有例程可以参考?
0
已锁定
642
视图
1
回复
最新
3 年多前
由
Nick Sun
建议的答案
CC2640R2F: 请问主机的连接请求是在那个信道上发送的,是37,38,39还是0-36随意选择的一个信道呢?谢谢。
0
已锁定
910
视图
4
回复
最新
3 年多前
由
Nick Sun
已回答
CC2642R: 请问TI DRIVERS中的Timer和GPTimer有什么区别?
0
已锁定
504
视图
1
回复
最新
3 年多前
由
Nick Sun
已回答
CC2642R: BLE MESH中如何创建自定义模型,我在demo中没找到方法
0
已锁定
1210
视图
4
回复
最新
3 年多前
由
Nick Sun
建议的答案
CC2640R2F: 协处理器开发中SPI的速率是多少,以及协处理器SPI的DMA如何使用
0
已锁定
1360
视图
5
回复
最新
3 年多前
由
Nick Sun
建议的答案
CC2640R2L: How does CC2640R2L get the Bluetooth static MAC of the host
0
已锁定
640
视图
2
回复
最新
3 年多前
由
Nick Sun
建议的答案
LAUNCHXL-CC26X2R1: 关于sdk5.10的AOA角度值的问题
0
已锁定
933
视图
3
回复
最新
3 年多前
由
Nick Sun
建议的答案
CC2640R2F: 不同规格的芯片如何烧录同一个工程
0
已锁定
2710
视图
10
回复
最新
3 年多前
由
Zhang |
建议的答案
CC2640: 获取连接设备的实际蓝牙地址
0
已锁定
840
视图
2
回复
最新
3 年多前
由
Nick Sun
未回答
CC2640: 获取连接设备的实际蓝牙地址
0
已锁定
523
视图
1
回复
最新
3 年多前
由
Nick Sun
未回答
CC2640: 获取连接设备的实际蓝牙地址
0
已锁定
601
视图
1
回复
最新
3 年多前
由
Nick Sun
<
>