Bluetooth
蓝牙论坛
蓝牙论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出新问题
提出新问题
Cancel
蓝牙论坛
话题
14343 个讨论
常见问题
[FAQ] LE数据长度扩展
Annie Liu
一、概述 数据长度扩展(LE Data Length Extension)功能允许LE控制器在连接状态下发送最大251字节的PDU数据包。在连接期间,主从设备可以协商PDU大小。相比BLE4.0/4.1最大数据通道有效负载27字节,数据速率提高了大约2.5倍。 二、更新过程 BLE4.2/5.0 为了兼容BLE4.0/BLE4.1 所以默认的TX PDU设置为 27字节,同时使用32us作为最大传输时间。在RX PDU中,默认使能LE Data Packet功能,默认支持接收 251字节,以及RX…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] CC2640的电源配置修改
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , TPS62740 PS:也适用于其他CC26XX系列芯片及CC13XX系列 一、 CC26XX系列的几种电源配置 图1显示了CC2640的电源配置。CC2640上的主电源电压称为VDDS。 该电源在系统中使用的可能性最高,通常是用户提供的唯一电源。 在常用模式下(配置为使用内部DCDC和LDO,如图1所示),主电源为内部DCDC和LDO稳压器供电,然后输出VDDR电源。 VDDR引脚的电势较低,在1.68V左右。 PS…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] BLE的连接参数及其设置
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 1、连接参数 连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个 Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】 PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意 Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s Supervisor…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] 在CC2640中进行片外OAD时flash用完的问题
Annie Liu
Q: When I tried to implement OAD in the project, I encountered a problem with the flash size: my original firmware covers about 2/3 of the final function, the stack used is 69.6k, and the application is 47.4k. App: name original length used …
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] [常见问题解答] IDE的已知问题和修正
Annie Liu
1:如何在IAR中启用TI-RTOS Object Viewer(ROV)? 答:可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2:为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答:SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex image firmware中…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , CC2650 , CC1350 本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
[FAQ] BLE入门和常见问题解答
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , CC2652R , CC2652RB , CC2640R2F , CC2650 , CC2640 , CC1352R , CC1350 欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xxBluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉…
已回答
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
<
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
未回答
关于android发送数据,packge sniffer 抓包问题
0
已锁定
1636
视图
2
回复
最新
11 年多前
由
mai zi
未回答
Android 与CC2541数据传输速度延迟
0
已锁定
1678
视图
2
回复
最新
11 年多前
由
mai zi
未回答
【求助】蓝牙扫描,遗漏设备的概率多少?
0
已锁定
706
视图
2
回复
最新
11 年多前
由
yucheng
未回答
CC2540串口输出的数据会有乱码问题
0
已锁定
1040
视图
2
回复
最新
11 年多前
由
Kery Lee
未回答
BLE 4.0的HID有没有办法加VID和PID
0
已锁定
3206
视图
2
回复
最新
11 年多前
由
weiwei xu1
未回答
关于串口NPI的问题(2540和2541区别)
0
已锁定
1790
视图
2
回复
最新
11 年多前
由
da qin zheng sheng
已回答
cc2541 timer and 32M-XOSC 問題
0
已锁定
1081
视图
2
回复
最新
11 年多前
由
ben wei
已回答
cc2541 sensortag 是否可以使用SPI or UART communication?
0
已锁定
3215
视图
6
回复
最新
11 年多前
由
HU BOCEN
未回答
simpleBLEPeripheral.c中 Write Error 3 是什么意思??
0
已锁定
1238
视图
1
回复
最新
11 年多前
由
Yan
未回答
如何让 cc2540 usb dongle 支援串口 ?
0
已锁定
436
视图
1
回复
最新
11 年多前
由
Yan
未回答
2541从PM3唤醒,通过notification发送数据主机收不到。
0
已锁定
1854
视图
4
回复
最新
11 年多前
由
Yan
未回答
peripheral认证问题
0
已锁定
1265
视图
2
回复
最新
11 年多前
由
jack wong
已回答
扫描连接
0
已锁定
942
视图
4
回复
最新
11 年多前
由
Yan
未回答
PCB图
0
已锁定
610
视图
1
回复
最新
11 年多前
由
Yan
未回答
官网的串口透传只用到了char1,而没用到char4,为什么?
0
已锁定
864
视图
3
回复
最新
11 年多前
由
ke ke
已回答
CC2540/2541 程序如何加密
0
已锁定
1420
视图
3
回复
最新
11 年多前
由
CN J
未回答
CC2541使用Notification发送数据一段时间自动停止
0
已锁定
896
视图
2
回复
最新
11 年多前
由
Harmony Wood
未回答
请问可以保证cc2541模拟电路正常工作的最低电源电压是(AVDD)是多少?
0
已锁定
699
视图
1
回复
最新
11 年多前
由
da qin zheng sheng
未回答
蓝牙搜索个数有限制吗?代码写的8个,最大能到几个?
0
已锁定
592
视图
1
回复
最新
11 年多前
由
da qin zheng sheng
未回答
cc2540终端和主机通信参考
0
已锁定
968
视图
1
回复
最新
11 年多前
由
ke ke
<
>