Bluetooth

Bluetooth

蓝牙论坛

  • 蓝牙论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
蓝牙论坛
  • 话题 14342 个讨论
常见问题
  • [FAQ] SysConfig的蓝牙例程常用设置

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 一、 SysConfig简介 SysConfig是一种工具,可以简化用户在SimpleLink设备上的应用程序配置。它的基本思想是允许对应用程序中的关键组件进行直观的配置。 SysConfig工具将基于SysConfig配置文件(即.syscfg)中的设置生成用于配置这些组件(例如TI驱动程序,网络堆栈)的源代码。然后,这些生成的代码将包含在应用程序中。例如,SysConfig将创建并填写TI驱动程序模块所需的所有…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640 flash读写保护/内存优化

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC1310 , CC2640 , CC2640R2F CC1310/CC2640的flash读写保护 CC1310,CC2640/50没有MPU【memory protection unit】模块【PS:最新的CC13X2/CC26X2系列有】,因此CPU可以读取出芯片的所有信息。用户可以配置CCFG来进行读写保护。 防止数据被读/写的步骤: l 通过CCFG禁止所有JTAG DAP/TAP【Debug/Test Access Port…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 使用软件断开BLE连接

    Annie Liu
    Annie Liu
    在某些时候,连接已经完成了工作,需要断开连接,可以通过Btool或者从Peripheral设备发送GAP_TerminateLinkReq()来终止连接。 一、使用Btool断开连接 在BTool中,只需按Terminate按钮即可断开连接,此外请确保输入正确的连接句柄。这时会触发一个GAP_TerminateLink事件,reason为0x16(十进制为22)。 二、从Peripheral设备终止连接 可以在程序中添加一个按键,使其按下时断开连接,使用GAP_TerminateLinkReq…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] MAC地址过滤

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 过滤表是链接层(LL)可用于过滤广告商,扫描器或启动器的设备列表。LL将能够在不唤醒主机的情况下过滤数据包,如果Peer设备没有使用Privacy,则可以在不唤醒内核M4的情况下在RF内核中过滤传入的数据包,这样可以节省更多电量。如果是一组固定的BLE设备,知道所有设备的MAC地址,可以将它们添加到过滤表中。 在本练习中,我们将在Central和Peripheral设备上实现地址过滤。为此,我们将使用Simple…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 新编译器--TI ARM Clang

    Annie Liu
    Annie Liu
    本文基于BLE SDK 4.40的TI ARM Clang编译器 一、说明 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04引入了新的TI ARM Clang编译器, 鉴于此编译器刚刚发布,需要使用一些额外的步骤才能将此新工具链与Code Composer Studio 10.2一起使用。 Notes:: 在撰写本文时,TI ARM Clang编译器仍处于短期支持(STS)版本1.1.0中。 以下说明基于Windows版本,如果正在使用Linux,请调整路径。 二、参…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 【无线连接分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021)

    Annie Liu
    Annie Liu
    【2021 无线连接分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021) 4628.常见问题解答-WCS 2021.docx 【2020无线连接分享】常见问题解答 常见问题解答-WCS 2020.docx
    • 已回答
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640r2f OAD升级操作指南

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F , UNIFLASH CC2640r2f 目前例程仅支持BLE4.2协议栈升级,BLE5协议栈没有提供例程,需要自行实现,BLE5版本的OAD升级推荐使用CC26X2、CC13X2系列芯片。 OAD操作步骤: 1.从SDK导入simple_peripheral_oad_onchip或simple_peripheral_oad_offchip工程至IDE Workspace中,分别按下图选择,点击Finish 2…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE5 PHY比较和实际吞吐量测试

    Annie Liu
    Annie Liu
    BLE5有四种PHY可供选择:1 Mbps、2 Mbps、Coded S2和Coded S8,可以通过将数据速率从传统的1 Mbps增加到2 Mbps来提高吞吐量,也可以通过使用Coded PHY来扩大传输距离。 PHY比较: 注:1M 和2M PHY 中 1个 symbol 代表1 位,Coded S2 和S8中每个位由2个symbol构成 LE 2M PHY与 1M PHY相同的发射功率,唯一的变化是PHY中的数据调制。使用LE 2M PHY,由于在相同输出功率下具有更高的数据调制能力,因此功耗得以降低…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 在CCS里设置调试器序列号

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F CC26x0/CC2640R2F/CC26X2/CC13X0/CC13X2系列平台支持cJTAG和JTAG调试接口。 本文已CC2640R2F为例。CC2640R2F LaunchPad具有板载XDS110,这是大多数例程中默认使用的调试器。 调试时,有时会连接多个板子,为了区分,需要设置调试器的序列号,步骤如下: 一、在Code Composer Studio中配置调试器 如果只连接了一个调试探针,则CCS将在启动调试会话时自动选择该调试探针…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 修改发射功率

    Annie Liu
    Annie Liu
    一、发射功率作用 发射功率越大,发出信号越强,传输距离越远,功耗越大。同理,发射功率越小,发出信号越弱,传输距离越近,功耗也就越小。 二、发射功率范围: 在hci.h文件下列出了CC26XX、CC13XX和CC254X系列发射功率的调节范围, CC26XX和CC13XX系列有最小-21dBm到最大5dBm共13种可选的发射功率,CC254X系列有-23dBm、-6dBm、0dBm和4dBm四种发射功率。 三、修改发射功率 例如将ble5_simple_peripheral例程发射功率修改成5dBm可以在simple_peripheral…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    BLE通信问题 0 已锁定

    691 视图
    1 回复
    最新11 年多前
    由 Barbara Wu
  • 未回答

    如何透過Android APP傳送文字到CC2541 Keyfob ? 0 已锁定

    379 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 wun martin
  • 未回答

    有没有像HIDAdvRemoteDongle的Peripheral例程 0 已锁定

    517 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 xianbin xie
  • 未回答

    1MBps 是上行+下行的射频速率总和吗? 还是上行1MBps ,下行也是1MBps呢? 0 已锁定

    3295 视图
    2 回复
    最新11 年多前
    由 yu han
  • 未回答

    BLECentral 发现不了我的android设备 0 已锁定

    411 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 JOE2
  • 未回答

    simpleBLECentral 只显示 simpleBLEPeripheral 的ID,怎么不显示simpleBLEPeripheral的scanRspData 0 已锁定

    515 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 JOE2
  • 已回答

    Sensortag套件串口实验的一些问题,谢谢 0 已锁定

    950 视图
    2 回复
    最新11 年多前
    由 Hao Li7
  • 未回答

    透传收发数据问题 0 已锁定

    416 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 zijun li
  • 未回答

    一个主机设备可以开启多次扫描吗 0 已锁定

    328 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 ida song
  • 未回答

    BLE通信 0 已锁定

    872 视图
    2 回复
    最新11 年多前
    由 jianlong yin
  • 已回答

    cc2540DK开发套件那几个电路板的原理图没有标注电阻等原件类似阻值大小这些参数,我怎么做自己的板子啊? 0 已锁定

    821 视图
    1 回复
    最新11 年多前
    由 Viki Shi
  • 已回答

    cc2540em的PCB打不开 0 已锁定

    799 视图
    2 回复
    最新11 年多前
    由 Viki Shi
  • 未回答

    SIMPLEPROFILE_SERV_UUID 和 SIMPLEPROFILE_CHAR1_UUID有什么不一样? 0 已锁定

    732 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 JOE2
  • 未回答

    例程BLE_Bridge串口无法发送问题 0 已锁定

    361 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 Xiaoming Lan
  • 已回答

    CC2540EM_discrete.pcb 打开之后看不到pcb板 0 已锁定

    1139 视图
    1 回复
    最新11 年多前
    由 Susan Yang
  • 未回答

    关于CC254x传输数据是否成功 0 已锁定

    409 视图
    1 回复
    最新11 年多前
    由 wang jhon
  • 未回答

    用LM4F232 EVALUTION板子连接CC2564QFN-EM,怎么和其他蓝牙设备连接? 0 已锁定

    363 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 user3928896
  • 已回答

    关于连接中connection interval唤醒问题 0 已锁定

    1302 视图
    3 回复
    最新11 年多前
    由 Barbara Wu
  • 未回答

    数据分包发送问题 0 已锁定

    654 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 zijun li
  • 已回答

    ble相对于普通蓝牙低功耗体现在哪儿? 0 已锁定

    2135 视图
    5 回复
    最新11 年多前
    由 Viki Shi
<>