增加以前产品功能
我们尝试控制CC2540只在信道39或者38进行广播,然后利用频移将该包在38或者37信道进行接收,结果是我们利用USB Dongle只能在原来的39或38信道利用ADV_IND AdvA地址进行筛选后抓包,频移后的包利用同样的过滤筛选方式无法成功在信道38或37进行抓包
NCC testing setup issue!! 會出現 BLE low power & error 的現象, 請問是設定錯誤 or 測試用的模塊有問題?!
Hi,因为我们系统上面已经有wifi+BT EDR模块了,但是还希望增加一个ANT+功能或者BLE+ANT功能
不知道这两个模块工作起来,会不会互相间有干扰?
设计时又该如何减少干扰?
为了提高SPP demo 的传输速率,我有在E2E论坛上寻找相关问题,找到了TI提供的参考文档连接
processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_MSP430_TI's_Bluetooth_Stack_Basic_SPPDemo_APP_Improving_throughput_v14
但是由于TI的文档迁移,这个链接已经失效了 ,我去官网搜寻也没有找到这个文档,这个文档在哪里可以找到,如果有最新链接,
请告知一下…
各位TI员工好,我又来咨询关于双模蓝牙CC2564的问题了,我使用的开发套件是CC2564MODNEM+CC256XEM-STADAPT+STM32F407G-DISCOVERY,如下图所示:
按照官网给的例程和说明文档,我把名称为SPPLEDemo的例程烧录给STM32F4开发板,开发板通过MICRO-B数据线连接的电脑,见下图:
现在打开电脑的设备管理器可以看到这个串口:
但是却收不到任何数据:
希望可以帮忙解决这个问题,毕竟蓝牙还没有测试一开始就卡住了也有些不甘心…
测试时使用的套件是:CC2564MODNEM+CC256XEM-STADAPT+STM32F407G-DISC1
运行SPPLEDemo程序,手机已经搜到蓝牙名称了,但是不知道串口打印的信息在哪里看,也是通过ST-LINK端口看吗?
STM32F4MCU +Boost-CC2564MODA 搭配CC2564的SDK,使用SPP NoOS的程序可以正常运行,但是使用SPP FreeRTOS的程序却发生异常。
串口只能显示7个字符,且OpenStack Fail。
不知道大家有没有遇到这种问题,麻烦解答一下?
使用的是stm32 NUCLEO-F446RE开发板和CC2564蓝牙评估板,下载CC256x STM32 Bluetopia SDK,参考SDK中的文档Enable_STM32_Discovery.pdf,移植spp demo程序
运行时在串口下出现下面信息:
这是哪里出现了问题
SPP Demo Client Mode已经跟电脑配对成功了,
但是与User Guide中的显示存在存在不同,多出一句HCI Mode Change Event,且传输的东西电脑端收不到
user Guide中为:
请帮忙看看是怎么回事,感谢!
您好:
我们今天有量测CC2564的上电时序,发现我们开发板的时序与规格书中描述的有些差异,请帮忙确认下是否为CC2564未成功上电导致的软体调试问题吧,谢谢!
1.nSHUTD/VDD_IO/VDD_IN/HCI_RST基本同時起來,VDD_IO & VDD_IN與nSHUTD無延時,我理解这个应该是没有问题的吧
2.nSHUTD與HCI_RST之間Delay time為151.7ms>100ms,這是說明CC2564沒有正常上電嗎?
…STM32F407 + CC2564初始化失败,提示:BSC_Initialize failed -4,量测RTS为高电平,CTS为低电平,CC2564 32.768khz和26MHZ的晶振都已起振,电压均正常,这种情况硬体电路如何确认没有问题?
如何确认CC2564有没有正常工作?
在CC2564上移植Bluetopia蓝牙栈后, 使用SPP 收消息,发现 每一次接受消息前后, CC2564 都没有做出response. 本来以为etPort_Send_Port_Information_Indication 会回复消息,却发现程序从来不会进入这里.
这样的机制是不是有问题,导致 我们利用蓝牙给 其它MCU升级固件, 时间非常长. 之前的栈都是有收有回
Hi TI Engineers,
在进行CC2564的开发过程中,需要对Power进行配置,但是只能查到HCI_Command,不知道怎么使用和发送这些命令。后来看到别人推荐的HCI_Send_Raw_Command 这种库函数,但是没有查到手册对这些函数进行说明,请问在哪儿能查到这些库函数?
谢谢!
如题,CC2564是有低功耗BLE和支持传统蓝牙的BR/EDR的,这两者可以同时工作吗?比如CC2564的BLE连接一个手机进行控制操作,同时ER/DR连接蓝牙音箱播放音乐。
谢谢!
您好!我下载了蓝牙CC265X协议栈成功安装之后,使用SPPLEDemo_Lite,将MSP430F5529 LP移植到CC2564上,通过修改引脚之后,烧写程序后,程序正常运行,手机可以连接上蓝牙模块,通过蓝牙助手APP可以发送字符串到蓝牙上,并能在手机上接收到相同的字符串,现在我的问题是:请问在SPPLEDemo的哪一部分修改程序以使手机发送不同字符后,蓝牙接收到字符串后使MSP430F5529…
你好:
我使用的硬件平台是 am5728
使用的蓝牙模块是 cc2564modn
蓝牙软件使用的是 AM335xBluetopiaLinuxProduction-4.0.3.0.1.0-linux-installer
运行里面的
现在蓝牙设备上电、搜索设备都没有问题,问题如下
1 我现在想知道两个蓝牙设备要进行配对和通信需要执行的命令有哪些?
2 我现在有一个需求…
你好,我的开发平台是am5728 在使用cc2564蓝牙时出现问题,具体如下:
1 硬件开发平台
开发板:根据am5728自己制作的开发板
蓝牙:购买的cc2564module
连接如下图
连接原理如下:在am5728上使用串口10连接蓝牙模块的3V3串口,找个了gpio接蓝牙模块的使能引脚,蓝牙模块供电使用3.3v接在 VB…
你好!
问题1:MSP430F5229怎么用CC256x MSP430 Bluetopia SDK
请教一下,我从TI的E-Stone上购买的BT_MSPAUDSINK评估板。上面的MCU是MSP430F5229, 但是CC256x MSP430 Bluetopia SDK 只支持MSP430F5438…