目前在开发CC8520的过程中遇到问题如下,希望贵公司以及有经验的伙伴们给予帮助,非常感谢。
1. pure path 协议Host-Controlled Operation 模式的驱动例程有没有,请问在哪里能找到相关的例程?
2. 基于上述问题1模式下AIC3204驱动例程有没有,请问在哪里可以找到参考?
3. 在自动模式下,master使用 Upstream audio 下的 Stereo output base station 模式,slaver使用pstream audio 下的 Stereo microphone模式, 硬件使用CC8520+aic3204, Audio Streaming必须配置两个不同的Audio IO才能左右两个耳机都有声音,如果配置成相同的Audio IO 比如都是AD1 就会出现只有一个耳机有声音 ,这个是什么原因?
4.在问题三的情况下 如果从机选择应用角色为stereo input satelite ,不能正常通信 这个原因是因为什么呢?