Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, TRF7970A, TRF7964A
器件型号:TRF7963A
主题中讨论的其他器件:DLP-7970ABP、TRF7970A、TRF7964A
问:您好,我需要一个 EVM 来评估应用是否能达到 200mW 的功率级别。目前可提供哪些 EVM?我计划使用 TRF7963A。 TRF796x 系列是否可达到此功率级别。谢谢
答: 唯一可用的 EVM 是 DLP-7970ABP Booster Pack,它旨在与 TI LaunchPad 配合使用:
https://www.ti.com.cn/tool/cn/DLP-7970ABP
经过修改,它可以为 Booster Pack 提供 5V 电压以评估 200mW:
e2e.ti.com/.../ccs-dlp-7970abp-msp432p401r-dlp7970abp-need-to-power-the-boosterpack-with-5v-to-extend-read-range-how
还需要将 TRF790A 寄存器设置更改为 5V。可使用 NFC GUI 在 3V 和 5V 范围内更改寄存器设置。此 GUI 可在 NFC 软件包中找到:
http://www.ti.com/cn/lit/zip/sloa227
此外,还需要 EXP430F5529 Launchpad。
另请参阅我们的 TRF7970A 常见问题解答:
https://www.ti.com/cn/lit/pdf/sloa248
除了具有与 TRF7964A 相同的功能外,TRF7970A 还提供卡仿真功能,可用于评估。
此致,
问:为什么 200mW 功率需要 5V 电压?默认的 3V 设置是否仅适用于 100mW?此外,我们还想加上自己的线圈设计,是否可以获得电路板原理图或有关适用元件的信息?谢谢您,另外,我们使用开发套件运行。
答:是的,200mW 只能在 VCC 为 5V 时实现。
您可以在我们的产品文件夹中找到大量相关文档。请参阅天线设计指南和常见问题解答,您可在其中找到其他信息:
https://www.ti.com.cn/product/cn/TRF7963A
关于 EVM 原理图,请参考涉及此问题的以下主题:
e2e.ti.com/.../dlp-7970abp-schematic-and-layout-for-dlp-7970abp
此致,