Part Number: TRF7964A
器件型号:TRF7964A
问:您好,
1- TRF7964A 上是否有可作为 I/O 的引脚?例如用于在 IC 正常运行期间驱动/引导 LED?请注意,我们将 TRF7964 配置为串行 SPI 通信,因此不使用并行端口的多个引脚(I/O_0 至 I/O_3)。
2- 同样,引脚 MOD、ASK/OOK 可作为 I/O 吗?
答: TRF79xxA 器件没有 GPIO 功能。I/O 引脚专用于器件的接口功能。MOD、ASK/OOK 引脚也是如此,它们不能通过 SPI 接口进行控制。
我想,可以使用一个由处理器的额外从选择信号控制的 SPI I/O 扩展器来增加 I/O 口,如下所示: