器件型号: CC8520
问:如何基于 MCU 实现 CC8520 和 AIC3204 的软件降噪设计
答: 您好,
您能否说明希望降低哪种噪声?以及要在哪种器件上采用降噪算法?提供说明系统设计的方框图可能会有所帮助。
请确保充分利用 CC8520 的功能(请参阅用户指南)和 AIC3204 的功能。
谢谢。此致,
问:我想知道如何通过配置软件滤除采集过程中产生的一些混沌信号,或在 CC8520 上运行一些滤波算法来消除这些无用信号(如图 1 所示)。这一想法能否实现?如果能实现,如何进行配置?
如果我无法在 CC8520 上运行软件滤波算法,是否可以使用外部 MCU 来实施滤波算法,然后通过 CC8520 发送经滤波的数据?如图 2 所示。

图 1

图2