由于中秋节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] CC8530: 无法配对

Part Number: CC8530

器件型号:  CC8530

问:大家好!我采用的是 CC8530 芯片耳机设计,但当我使用的射频数据速率为 2Mbps 时,它不能配对;使用 5Mbps 时则可以配对。请问如何解决这个问题。附件为配置文件。谢谢!T6.rar

答:  您好,

感谢您关注我们的 PurePath 无线产品。

我想您遇到的问题可能是由某些配置引起的。能否请您再次验证主从设备是否都已正确配置?

在您提供的文件中,主从设备似乎都配置为了 2Mbps。

此致,

问:感谢您的回答。是的,只有 2Mbps 或 5Mbps 这一项差别。帮助文件中进行了如下描述:  

无线电和网络

射频数据速率
指定要使用的射频数据速率,可为 5Mbps(默认值)或 2Mbps。请注意,使用不同射频数据速率的网络不兼容(彼此不可见)。该设置必须相同,主从器件才能兼容。

在大多数情况下,应使用默认的 5Mbps 数据速率。使用 2Mbps 数据速率可提高灵敏度(从而增加理论范围),但代价是吞吐量容量和每个音频片的尝试次数,仅建议用于具有以下特性的网络:

  • 使用任何流格式的 1 音频通道,或使用 SLAC 或 PCMLF 流格式的 2 音频通道
  • 最大音频延迟(2048 个样本)
  • 最大从器件数量为 1