Part Number: LP-CC2652RB
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, SYSCONFIG
目前已有一个文件较多且目录复杂的工程在CC2652R1下编译通过且正常运行,想将工程移植到CC2652RB下运行:
1、请问R1和RB有何区别?
2、请问可以通过CCS或Sysconfig editor直接改选对应的芯片平台再重新编译吗?
3、请问官方对工程移植有什么好建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LP-CC2652RB
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, SYSCONFIG
目前已有一个文件较多且目录复杂的工程在CC2652R1下编译通过且正常运行,想将工程移植到CC2652RB下运行:
1、请问R1和RB有何区别?
2、请问可以通过CCS或Sysconfig editor直接改选对应的芯片平台再重新编译吗?
3、请问官方对工程移植有什么好建议?
1、请问R1和RB有何区别?
请您看一下
目前已有一个文件较多且目录复杂的工程
能否简要说一下该工程实现的功能吗?
2、请问可以通过CCS或Sysconfig editor直接改选对应的芯片平台再重新编译吗?
目前无法通过简单地在CCS内更改属性来完成设备移植。
3、请问官方对工程移植有什么好建议?
我认为将项目迁移到 cc2652RB 的最简单方法是拥有一个基于 cc2652RB 的单独项目,并将应用程序代码复制到新项目中。因为这两种设备都使用相同的 SDK,因此如果需要任何代码修改,可能需要修改的代码不会有太大量。
我认为
谢谢你的答复。
1、对于R1和RB的区别已通过datasheet了解到外设上有所区别,必须基于RB的模板才能确保正常
2、工程实现mesh组网,约涉及到15个一级目录。
3、感谢你的建议,目前等待排查代码是否涉及硬件相关层,若没有则采纳你的建议
好的,期待您的反馈。有其他问题,您可以在论坛上随时发帖