Part Number: CC2500
- 板是两层板,芯片RF_N,RF_P出来是差分端口,后面搭配了L1,L2,C13,C14差分转单端的平衡电路,此部分规格书是要求80+j74,两层板无法做阻抗匹配。
问题1):是否一定要做四层板去把这部分做成80+j74? 阻抗匹配也只能将实部控制为80欧的目标来做,是否会影响性能?
问题2):现在两层板没有控制阻抗的情况下,这部分平衡电路是否可以测?用网络分析仪测吗? 一定要调整到80+J74才算OK?
- 我司用网分(Agilent的E5062A)来测试天线及阻抗匹配网络L3,C15,C16的阻抗值 ,测试时先校准,用的是机械校准方式,将同轴线钮紧到端口上校准线的开路点校准(测试时用此铜轴线焊到测试板上天线与匹配网络端,断开平衡电路),校准发现怎么校都调不到开路点,换不同的同轴线也无法到开路点,如下图:

问题1)如果带线校准无法到开路点,是否会影响测试结果?
问题2)问仪器供应商,回复是线有线损,所以校不到开路点,需用更好的带线补偿的仪器,对此回复我们认为低端的仪器应该有正确的使用方法,也想确认调试是否一定要选更高端的仪器(如E5071C),如果仪器本身没有线损补偿的话,怎么测试?是否在校准不到开路点时,也可以继续测试?用校不到开路点的仪器测试,调整出来的阻抗网络也是OK的(50欧匹配)?还是说网分就测不准,测出来要以实际的拉距离或者抗干扰测试能否通过为准?
3.除了阻抗值外,LOG MAG,SWR的值应该在哪个范围内算是调试得比较好?