This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Ti:
我在配置 ADC 的过程有如下疑问,请多多指教:
1. reference source 选 Fixed / VDDS 哪个精度更高呢? Fixed 的参考电压是多少呢? 采样电压范围是多少呢?
2. Input Scaling 这个参数是什么意思呢? 我看到其他 ADC 设置中有 Gain 这个参数,是类似的意思吗?
3. Adjust Sample Value 这里的调整是怎么调整呀?
多谢!
1,2.如果VDDS是恒压源,那二者精度是差不多的
我看到其他 ADC 设置中有 Gain 这个参数,是类似的意思吗?
是的,具体参考下面的说明
注意ADC输入电压不能超过VDDS
3.一般不用这个,CC2652RB采样值基本上是很准确的
Hi,
根据你的回答,已经大致解决了我的疑问,不过对于如下配置还有一点疑问:
配置参考下图,假设用 3.3V 电池进行供电,在刚开始时,电池电压很接近下图的设置值,但是工作一段时间后,电池电压下降了,那么测得的结果是不是会更不准确了(会比实际值偏高吗)?
可以把上次回答所引用的英文文档链接分享一下吗?
谢谢你!
电池电压下降会有影响,但影响不大,因为参考源VDDS也会下降,ADC采样速率远比电池电压下降速率快
测得的结果是不是会更不准确了(会比实际值偏高吗)?
我不确定会比实际值高还是低,我认为对于电池电压这是在可接受的误差范围内的