你好,在5.10SDK的rtls_master中,如何切换天线? 官方提供的例程里面只有第一组天线,仔细查了一下代码里面关于第二组天线的一些配置参数全都没有,但是如果想实现AOA定位的话,单凭一组天线得到的一个角度应该是不能实现定位的吧。如果我想实现单基站就能够定位的话是不是需要2组天线得到两个角度?有没有关于AOA单基站实现原理文档?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,在5.10SDK的rtls_master中,如何切换天线? 官方提供的例程里面只有第一组天线,仔细查了一下代码里面关于第二组天线的一些配置参数全都没有,但是如果想实现AOA定位的话,单凭一组天线得到的一个角度应该是不能实现定位的吧。如果我想实现单基站就能够定位的话是不是需要2组天线得到两个角度?有没有关于AOA单基站实现原理文档?
实现AOA定位需要两个角度,SDK5.10中配套的天线板是线性阵列,只能在平面上获得角度,也就是目标设备slave和基站master需要在同一高度
不能定位空间设备,比如将基站放在天花板上,被定位设备在地面上,要定位三维空间中的设备必须使用二维的矩形阵列或者圆形阵列。
SDK5.10中的天线板使用两组天线也不能定位设备,它设计之初是用来扩大测量的角度范围的,
一个阵列只能测最多180°,两组天线可以覆盖270°(除去重叠的45°)
要定位一个目标设备至少需要两个基站,这样才能获取两个交叉的角度,所以使用了上面的两组天线也没办法定位设备