This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2652R: 关于2块CC2652R1开发板之间的蓝牙串口透传功能 和 串口输出乱码问题,请求提供技术支持

Part Number: CC2652R


问题1:

关于2块CC2652R1开发板之间实现低功耗蓝牙串口透传功能,请提供一下技术支持,有没有相关的蓝牙串口透传的例程可以参考的。

我这边手头有TI的SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01 ,其中代码工程:simple_central (主机工程) 和  simple_peripheral(从机工程)可以作为基础代码。

鉴于CC2652R1这款开发板比较新,在互联网上也没能找到相关的资料,开发难度很大,还请开发人员能够提供一下技术支持,谢谢。

问题2:

在使用XCOM.exe这类带有图形操作界面的串口助手工具时,通过串口打印出来的字符中会夹杂着乱码。而使用SecureCRT这类终端工具时,串口的输出就是正常的。在这两类软件中对于串口的设置也都是一样的,请问对于下面这样的串口输出乱码的原因在哪里?如何解决?谢谢

  

                  串口输出乱码的截图

                     串口正常输出的截图