Part Number: TRF7970A
您好:我们公司正在使用TRF7970A这款芯片。目前使用待SS的spi通讯方式。
在测试通讯时,通过写入寄存器0,然后读取该寄存器的值的方法。来判断是否通讯成功。通过逻辑分析仪看到读取寄存器时MISO的值始终为0.
接线方式为:
PIN21--------MCU_(SPI_CS)
PIN23-------MCU_(SPI_MISO)
PIN24------MUC_(SPI_MOSI)
PIN26------MCU_(SPI_CLK)
PIN28-----MCU_GPIO
PIN25_------MCU_GPIO
//-------Start 信号

//----2:寄存器写入

//---3:寄存器读取