您好!我正在测试这个RTLS用例,我使用的开发板是CC2652R,SDK版本为5.40,在进行到“For connection AoA”第5部分(Run the python script named rtls_connected.py
)时,我没有得到IQ data,而是得到了下面的报错:
Coordinator set into device list
No one of given devices identified as RTLS Coordinator
Example ended
经过分析,我认为可能的原因如下:
- COM端口不正确
- COM端口被占用
- RTLS Coordinator未成功烧录至开发板
我尝试了以下操作:
- 拔插设备确认COM端口无误
- 重启电脑,关闭其他所有程序
- 重新烧录开发板
但问题依旧存在。因此,我想问一下这个问题可能的原因是什么,如何进一步排查。感谢您完整阅读这个帖子!期待您的回复!