Part Number: CC2500
CC
2500 的 技术 文档中 写 到 射频 输出 口 的 阻抗 为 8 0+ j* 74 从 端口 看向 天线 那么 在 ADS 仿
真 中 T erm 控件 的 阻抗 应该 设置 为 8 0+ j* 74 还 是 8 0 j* 74?

我在 Application Note A N068 中 看到 Fi gure 7 中 是 8 0+ j* 70。

在F igure15 中, SP Diff 空间 设置 为 了 8 0 j *70

于是不知道 应该 使用 哪个 阻抗 8 0+ j 74 o r 80 j*74 。