This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2500: CC2500同步串扰问题,产品室内摄影灯器材

Part Number: CC2500


cc2500 同步字串扰问题
问题描述
1. 数据包定义和基本概念
我们的数据包中,包含了两个字节的同步字,在正常情况下,发送端自动插入同步字,
接收端检测收到的同步字是否跟约定的同步字⼀致,如果⼀致的话,CC2500 会自动将数
据包上传给主控mcu ,如果同步字不⼀致,cc2500 不上传任何信息给主控mcu。
2. 我们遇到的问题
在我们的产品中,同步字称为ID。我们⼀共定义了100个ID。
目前发现的情况是,在发射端和接收端的通信频点设置⼀致,但是ID设置不⼀致的情况
下,个别ID 之间可以相互通信。
例如接收端设置为ID0 ,发射端无论设置为ID0 ,ID1 ,ID3 ,ID7 ,都能跟接收端通信。
发射端设置为ID0 的情况下,通信效果最好,设置为ID1 ,ID3 ,ID7 的情况下,小概率能
通信。
相关ID 的定义
ID0 ID1 ID3 ID7
0xC368 0X61B4 0X30DA 0X186D