Part Number: CC1354P10
您好,有些关于WISUN,BR,RN的问题,我想了解下
1.BR是否可以获取到RN跳的级数和信号强度,协议栈是否存在这种获取办法
2.RN可以直接广播或单播到其他RN吗?如果有需要怎么操作
3.RN端可以获取到其他节点的ipv6吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC1354P10
您好,有些关于WISUN,BR,RN的问题,我想了解下
1.BR是否可以获取到RN跳的级数和信号强度,协议栈是否存在这种获取办法
2.RN可以直接广播或单播到其他RN吗?如果有需要怎么操作
3.RN端可以获取到其他节点的ipv6吗?
谢谢
谢谢你的联系。
1.BR是否可以获取到RN跳的级数和信号强度,协议栈是否存在这种获取办法
-是的,路由器节点拥有网络的完整路由表,可以请求网络中所有连接的rssi。这是通过我们的BR主机示例实现的。
2.RN可以直接广播或单播到其他RN吗?如果有需要怎么操作
-(是)RN消息将通过边界路由器路由,因为它知道其他节点的位置。
-你能给我提供更多关于用例的细节吗?然后,我可以通过建议一个可行的Wi-SUN解决方案来帮助您。
如需详细参考,我向您推荐此处的用户指南:
不幸的是,一个路由器节点不能直接向另一个路由器节点发送消息,因为它没有网络的完整路由信息。
消息总是先路由到边界路由器,然后需要将消息定向到目标节点。
边界路由器(BR)可以向任何路由器节点(RN)发送消息,因为它存储了网络的路由表。它将消息发送到目标节点路径中的第一个节点,目标节点将消息转发到其所有连接的节点,以此类推,直到目标路由器节点(RN)接收到消息。
对于一个节点控制另一个节点的应用程序,您需要在应用程序级别实现id交换,以便边界路由器可以根据需要重定向消息。
这是关于什么应用程序/客户的?
我们目前使用的应用程序:BR: ns_br_src RN:ns_coap_oad_onchip_src 目前我们根据https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Ab5oYpAuOfLVRwkotwJZNQ__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST 这个文档完成了RN向BR发送数据,我们想在BR处拦截RN的数据包,直接在BR做处理,SDK中我没找到BR接收RN数据的函数,另外也没发现BR要如何向RN发送数据的函数。
您能帮我指出位置吗?谢谢
谢谢你的详细介绍。
我们必须进行培训,介绍如何使用Wi-SUN发送信息。
第一种是基于CoAP协议
第二部分介绍了用于边界路由器wfantund和基于IPv6的消息发送的Linux主机应用程序: