This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1310目前是否支持OOK调制模式

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SIMPLICITI

Hi,

我正在考虑在项目中使用CC1310,项目需要支持OOK调制模式的芯片。

在datasheet中看到CC1310支持OOK调制模式,但是在errate中发现如下信息:

“The supported modulation format at product release is 2-GFSK.
4-FSK, DSSS, and OOK modulation as well as Manchester coding are not supported.”

我想请教一下,现在CC1310是否支持OOK调制模式?

如果目前还没有支持,大约什么时间能支持OOK模式?

如果已经支持,在哪里能下载到最新的FW?

 

多谢!

  • CC1310是支持OOK调制模式的

    您可以参考https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/p/456511/1644332 

  • 很抱歉,目前OOK的相关代码是不能公布给客户的,请您关注TI官网通知

  • 多谢您的回复。

    我下载了最新版的SmartRF Studio7-2.3.0,在CC1310的典型设置中发现了OOK模式的设定。

    但是这个OOK模式设定,使用的是命令CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP。

    在我的设计中,准备使用CMD_RADIO_SETUP命令,

    该命令关于调制模式的相关设置描述如下:

    The main mode to use
    0x00: BLE
    0x01: IEEE 802.15.4
    0x02: 2 Mbps GFSK
    0x05: 5 Mbps coded 8-FSK
    0x06: ANT
    0xFF: Keep existing mode; update overrides only
    Others: Reserved

    这里面没有OOK的设定项。

    请问将CC1310设置成OOK模式,是否可以使用CMD_RADIO_SETUP命令?

    如果可以使用,需要设定成什么值?

    P.S.

    TI官网关于CC1310的“CC13xx_CC26xx_simplelink_wirelessMCU_Technical_Reference_Manual (swcu117d)”,貌似不是最新版吧,

    这里还没有关于OOK的相关设置说明。

    多谢!

  • OOK是要用prop的cmd导出代码来支持的。

    目前TRM公布最新的就是117d。

    BR. AZ

  • 谢谢回复!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。