如题,手上有一个XDS100V2调试器,还有一个CC Debugger,不知道是否都能用于CC1310的调试使用?可以的话,最少的调试引脚需要接哪些出来?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CC1310内部包含的是ARM Cortex-M3,
CCS 优先支持的 XDS 调试器:XDS100v3、XDS110 和 XDS200
IAR 广泛的调试器支持,支持 XDS100v3、XDS200、IAR I-Jet 和 Segger J-Link
楼上正解。
另外:
CC debugger过时啦。。。。。已经不支持M3的东西了。
JTAG可以是两线或者四线模式。
TI也有个LaunchPad的仿真器,现在还挺便宜的。用的是TI M4做的,敬请期待吧。
BR. AZ
好的,非常期待!我看过CC1310的规格书,上面确实没有提到CC debugger。如果是M3内核的话,那不知道Keil MDK环境是否支持?看到J-link也可以使用,不过是在IAR环境,直观感觉Ulink2应该也可以吧!不过规格书上没有提到,故提出咨询。手上有J-Link,只是不太习惯IAR环境
keil mdk是支持的!发现中文版页面都只提到ccs和iar, 但是英文版是有提到用keil的,只不过是用的KEIL5.14 PRO, 网址http://processors.wiki.ti.com/index.php/Using_Keil_MDK-ARM_with_CC13xx/CC26xx:(之前下载cc1310的软件资料也是中文版不行非英文版,区别hin大啊。。。) 我正在下载Keil5.14呢。
XDS110和 XDS110 ET 有啥区别?XDS110 et 支持cc1310不? XDS110 的资料在哪了?