Other Parts Discussed in Thread: CC2530
自己打的板子cc2530烧一样的程序,无线只能发送不能接收
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
RX、TX路径是一个,看上去不像硬件问题啊。
你说的“一样的程序”是什么概念啊?
这个程序在TI开发板上可以工作?
BR. AZ
剩下的板子都是只能发送不能接收? 您是如何判断接收成功的呢?
就是用TI官方的程序,下载到里面,好多都是只能发送,不能接收。
因为:
1.串口是好的,跑裸机串口工作正常;
2.当作终端运行,官方的那个做协调器,可以接收到Hello World!
3.反过来,用官方的做终端,我焊的这个板子做协调器,组网成功,串口复位会发送1234,正常;但是就是没数据在串口助手上显示。
CC2530正常无线收发,不带任何外设功能的硬件条件是什么?我打的板子出现了做协调器用能组网不能接收数据的情况,串口硬件电路是好的,现在我想看看是不是我的板子其他拐脚对无线收发的影响。
具体连接情况:P22 P21 RESET 3.3V GND P02 P03 ,P14做组网灯,还需要什么连接吗?
大哥你好!请问你问题解决了么?我也是一样的只能发送不能接收。
1. 用一个功能正常的板子做ZC,不能接收的板子做ZED,上电后Ubiqua抓包显示ZED一直按照程序设定的间隔重复发送Beacon Request,ZC一直回复Beacon。ZED始终无法加入网络。
2. 用功能不正常的板子做ZC,功能正常的板子做ZED,上电后Ubiqua抓包显示ZED一直发送Beacon Request,ZC无响应。但是ZC会每隔一定时间发送Link Status的包。
跪求该怎么解决啊。。。
好吧,问题解决了,Rbias搞错数值了。
Rbias用作内部模拟电路参考电流,必须为56K,不小心搞了个1k的上去。表现就是只能发不能收了。想楼主大哥可能也是一样的问题吧。