您好!
目前在使用CC1310芯片,但是在官网找到的是CC13xx, CC26xx SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual
我看CC1310支持OOK调制,但是在TRM文档中没有找到。而且看了TRM也不是很清楚CC1310接收发送射频需要做的初始化过程,以及各种调试方式以及无线速率的详细说明,不同调制方式下能设置的最大无线传输速率以及如何设置……等等。
所有想问问是否有CC1310使用比较详细的说明文档呢?谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
目前在使用CC1310芯片,但是在官网找到的是CC13xx, CC26xx SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual
我看CC1310支持OOK调制,但是在TRM文档中没有找到。而且看了TRM也不是很清楚CC1310接收发送射频需要做的初始化过程,以及各种调试方式以及无线速率的详细说明,不同调制方式下能设置的最大无线传输速率以及如何设置……等等。
所有想问问是否有CC1310使用比较详细的说明文档呢?谢谢。
Hi Jingjing,
TRM主要是M3/SCE方面的使用。所以cc13xx和cc26xx会是一篇文档。因为这部分他们是一样的。
关于射频部分的话,文档可以看一下13ware里面的。具体需要参考smartRF studio. 可以生成smartrf_settings。但是,目前系统里只有三套参考设置。
你可以把你的具体配置说一下,看看能够帮上你。
BR. AZ
AZ 说:Hi Jingjing,
TRM主要是M3/SCE方面的使用。所以cc13xx和cc26xx会是一篇文档。因为这部分他们是一样的。
关于射频部分的话,文档可以看一下13ware里面的。具体需要参考smartRF studio. 可以生成smartrf_settings。但是,目前系统里只有三套参考设置。
你可以把你的具体配置说一下,看看能够帮上你。
BR. AZ
Hi AZ
感谢您的回复。主要是我们目前想对射频部分了解下,清楚如何去配置各个寄存器。所以想对这部分的文档说明有个比较详细点的了解。
(1)您所说的13ware的文档,是在安装的tirtos里面有么?或者在哪里能获取到呢?
(2)从寄存器中读取到的RSSI value,如何计算出实际的RSSI值呢?
谢谢。