This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1120 RX 的Termination 如何选择RSSI Threshold和 PQT ?

对于WOR情况下RX 的Termination, 该如何选择是使用based on CS还是使用based on PQT ?

我的理解:

Based on CS :使用RSSI Threshold,能最大限度的节省RX的时间,但是其值不好定;太高则接收性能受影响,太低则容易接收到干扰从而加大功耗;尤其是在天线变化不定的情况下;我的方法是:动态的调整RSSI Threshold,如在没有其它源发射时进入接收状态,并将此时的读出RSSI加大3dbm作为RSSI Threshold的参考值;不知道我这样做是否合适?

based on PQT:能够最大程度的接收数据,但会相应的增加WOR的平均功耗;而SmartRF Studio对PQT的默认值为0x0A,不知到此值为何这么高?这是否会容易接收到干扰?