This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于Bluetooth BLE的三种省电模式的问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

对于Bluetooth BLE CC2540,看到资料上提到了三种省电模式。是否有什么文档可以让我更细致地了解这三种模式。比如说在不同的模式下:1)哪些功能被关掉了;2)对于蓝牙的连接来说意味着什么;3)如果我开发出来的BLE产品可以独自工作,但会时不时与手机相连接,我应该使用哪个模式来达到最省电与性能的平衡。

谢谢指教!

  • 1)如下是基本状态机 2,3)BLE建立连接后就可以工作在你说的这种模式下,调整连接间隔connect interval(第三附图),连接建立后,所有数据的传递都发生在connect event,即master 发起,slaver应答。

     

  • Tang Yue,谢谢你的回答,你的这个回答解决了我问题的一部分,很有用处。我在另外一个地方看到了如下描述,觉得非常有用:

    1. 睡眠模式1:200uA+,4uS可以切换到Active模式。高频晶振关闭,低频晶振,POR、BOD保持激活;
    2. 睡眠模式2:0.9uA,120uS 可以切换到Active模式。高频晶振关闭, 低频晶振,POR保持激活;
    3. 睡眠模式3:0.4uA,120uS 可以切换到Active模式。高频晶振与低频时钟都关闭, POR保持激活;

    我希望得到的是这些细节,以便进行系统设计。不知道是否可以将一些资料发给我: liangyuyang@gmail.com