请问在若要使用CC1310 luanchpad达到2Mbps的速率需要怎么配置呢?我配置modulation.deviation = 0xfa0,.symbolRate.preScale = 0x6,.symbolRate.rateWord = 0x80000, .rxBw = 0x34,无法接收
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问在若要使用CC1310 luanchpad达到2Mbps的速率需要怎么配置呢?我配置modulation.deviation = 0xfa0,.symbolRate.preScale = 0x6,.symbolRate.rateWord = 0x80000, .rxBw = 0x34,无法接收
high speed mode的phy层的配置没列在smartrfsudio里。
配置已经在最新的rtos里了。后续文档会出的。目前还没release。
BR.AZ
不知道高速模式支持的频点和速率范围还有调制模式是多少,如果不符合项目要求就要考虑其他方案了
频点就是规格书里面声称的支持的那些channel。
速率如果433的话,2M可以的,868可以4M
调制都是FSK的。
BR. AZ
你的意思是HS Mode调制都是FSK咯?
我先用GFSK的,但是在e2e上了解到似乎不会为GFSK提供高速支持
目前在per例程的HS Mode下速率是不可调的,我想知道以后支持用户调节速率吗?