Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1190
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用swrc222 里的原理, swrc253d 代码中的cc112x_easy_link部分
闪烁。。。:-)
这个通讯都是收发分时的,发射信号并不是连续的。。。
如果你要测发射信号,用max hold就可以了。
BR. AZ
我想用透传 应该用哪个模式,inifite, 还是easy?
不是LED灯闪烁,我是用仪器测试它的发射信号,发现是闪烁的,我们这板的距离只有80米,我怀疑跟这个有关,我们加了一个PA,所以功率能做到20dbm, 我想会不会跟TRX_SWITH 脚接法有关,我把这个PIN脚直接接到地,用easylink模式,接收机收不到发射机的数据,我看别家的做法都是接地,只有TI的不是直接接地的。
无限包长还是可变或固定包长取决于你的包长度,小于255包长建议用Easy做透传就可以了
Variable or fixed packet length mode can be used for packets up to 255 bytes. For longer packets, infinite packet
length mode must be used. The packet length is defined as the payload data and the optional address
byte, excluding the optional length byte, the optional CRC, and the optional append status.
你加的什么PA,频段多少?目标距离多远?Datarate多少?
参考CC1120+CC1190 PA 868M的参考设计 http://www.ti.com/tool/cc1120-cc1190em868rd?keyMatch=CC1120%20CC1190&tisearch=Search-EN-Everything
你在不加PA的情况下,距离只有80米,效果是非常的差,看你目标距离和Datarate,可能不需要PA就可以实现,加PA功耗会大很多
这个是发射机的信号图,黄色的是数据包络,绿色的是GPIO2 配置为0x06, 这个板子的传送距离只有80米不到, 用的数据传输模式是easy_link
这个是样机,黄色为数据包络, 绿色为GPIO2, 配置不知道是多少,数据能传200米, 用的数据传输不详。 请问为什么都是CC1120 信号图 既然不一样,传输距离差别太大了
发射功率测试了, 有20db。 “未调制连续载波下的频偏” 这个怎么调制?
用这个连续发射配置,配合easy_link 模式来发射数据,这样可以吗?
不可以,这个是连续模式,用于测RF信号的。
Easy_link是发包工作,两者之间不能通信。
简单来说,一个是间歇工作,一个是连续载波。
但是那两张信号图 都是在发包工作情况下测试的,第一张是信号明显是断续,第二张是信号是连续 为什么差别这么大,