Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI
根据simpliciTI协议栈的配置,正常通信20M,开启电磁波唤醒后,唤醒可靠距离变得极短!
目前3M范围内可靠唤醒!求指导,非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI
根据simpliciTI协议栈的配置,正常通信20M,开启电磁波唤醒后,唤醒可靠距离变得极短!
目前3M范围内可靠唤醒!求指导,非常感谢
你有条件直接把电流的波形抓出来吗?如果看到具体的波形就好判断了。
如果有干扰就会影响距离的。而且看干扰是多大呢?
BR.AZ
感谢回复!
目前初步认定是天线匹配的问题。
下载有个小问题,就是数据发送速率。他代表的是单字节发送的速率还是一个位的速率
下载有个小问题,就是数据发送速率。他代表的是单字节发送的速率还是一个位的速率
能否发给截图?你是用什么下载的?
抱歉,手滑笔误了。
我不是很明白发送速率的概念。是射频片子调制发送的速率,还是空中传输速率
它代表的是单字节发送、还是1BIT。
例如我发送5个byte数据 发送速率2.4K
5/(2.4*1000)s
1.比特率
比特率(bit rate)称信息传输速率。其定义是:通信线路(或系统)单位时间(每秒)内传输的信息量,即每秒能传输的二进制位数,通常用Rb表示,其单位是比特/秒(bit/s或b/s,英文缩略语为bps)。
在二进制系统中,信息速率(比特率)与信号速率(波特率)相等,例如,当系统以每秒50个二进制符号传输时,信息速率为50bit/s,信号速率也为50Bd(波特)。在无调制的情况下,比特率等于波特率;采用调相技术时,比特率不等于波特率。通信系统的发送设备和接收设备必须在相同的波特率下工作,否则会出现帧同步错误。
2. 波特率
波特率(Baud rate)又称传码率、码元传输速率(简称码元速率)、信号传输速率(简称信号速率,signaling rate)或调制速率。其定义是:通信线路(或系统)单位时间(每秒)内传输的码元(脉冲)个数;或者表示信号调制过程中,单位时间内调制信号波形的变换次数,通常用RB表示,单位是波特(Bd或Baud,前者规范)。如果每秒传输1个码元就称为1Bd;如果1码元的时间长短为200ms,则每秒可传输5个码元,那么码元速率(波特率)就是5Bd。
所以,在这里,如果Datarate设为2.4Kbaud,GFSK or 2FSK,那发送速率也是2.4kbps,表示的是bit。
注意,这速率是包括包头的,而不是只有你的实际字节发送速率,当然包头开销不大,主要前导码,同步字这些