根据simpliciTI协议栈的配置,正常通信20M,开启电磁波唤醒后,唤醒可靠距离变得极短!
目前3M范围内可靠唤醒!求指导,非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据simpliciTI协议栈的配置,正常通信20M,开启电磁波唤醒后,唤醒可靠距离变得极短!
目前3M范围内可靠唤醒!求指导,非常感谢
你有条件直接把电流的波形抓出来吗?如果看到具体的波形就好判断了。
如果有干扰就会影响距离的。而且看干扰是多大呢?
BR.AZ
感谢回复!
目前初步认定是天线匹配的问题。
下载有个小问题,就是数据发送速率。他代表的是单字节发送的速率还是一个位的速率
下载有个小问题,就是数据发送速率。他代表的是单字节发送的速率还是一个位的速率
能否发给截图?你是用什么下载的?
抱歉,手滑笔误了。
我不是很明白发送速率的概念。是射频片子调制发送的速率,还是空中传输速率
它代表的是单字节发送、还是1BIT。
例如我发送5个byte数据 发送速率2.4K
5/(2.4*1000)s
1.比特率
比特率(bit rate)称信息传输速率。其定义是:通信线路(或系统)单位时间(每秒)内传输的信息量,即每秒能传输的二进制位数,通常用Rb表示,其单位是比特/秒(bit/s或b/s,英文缩略语为bps)。
在二进制系统中,信息速率(比特率)与信号速率(波特率)相等,例如,当系统以每秒50个二进制符号传输时,信息速率为50bit/s,信号速率也为50Bd(波特)。在无调制的情况下,比特率等于波特率;采用调相技术时,比特率不等于波特率。通信系统的发送设备和接收设备必须在相同的波特率下工作,否则会出现帧同步错误。
2. 波特率
波特率(Baud rate)又称传码率、码元传输速率(简称码元速率)、信号传输速率(简称信号速率,signaling rate)或调制速率。其定义是:通信线路(或系统)单位时间(每秒)内传输的码元(脉冲)个数;或者表示信号调制过程中,单位时间内调制信号波形的变换次数,通常用RB表示,单位是波特(Bd或Baud,前者规范)。如果每秒传输1个码元就称为1Bd;如果1码元的时间长短为200ms,则每秒可传输5个码元,那么码元速率(波特率)就是5Bd。
所以,在这里,如果Datarate设为2.4Kbaud,GFSK or 2FSK,那发送速率也是2.4kbps,表示的是bit。
注意,这速率是包括包头的,而不是只有你的实际字节发送速率,当然包头开销不大,主要前导码,同步字这些