Other Parts Discussed in Thread: CC1310
TI:
我们产品需求,需要使用4Mbps速率进行组网使用,最新的TI-RTOS中已经有4Mbps的RF 配置文件,15.4也实现了组网需求。但是我想知道TI会Rlease4Mbps的15.4应用,或者我能参考历程实现该该功能?
希望得到你们的回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
TI:
我们产品需求,需要使用4Mbps速率进行组网使用,最新的TI-RTOS中已经有4Mbps的RF 配置文件,15.4也实现了组网需求。但是我想知道TI会Rlease4Mbps的15.4应用,或者我能参考历程实现该该功能?
希望得到你们的回答。
哈哈,不用抱歉,没有Release,我自己尝试着去做。我想确定能够实现?因为从现在的情况来看,15.4预留的RF Settings接口,但是maclib_cc13xx.a也封装了部分。 而且从RTOS Release的Per 4M应用来看,这里部分命令源语0x3481、0x3842Datasheet上面并没有开放;
// CMD_TX_HS
rfc_CMD_HS_TX_t RF_cmdTxHS =
{
.commandNo = 0x3841,
// CMD_RX_HS
rfc_CMD_HS_RX_t RF_cmdRxHS =
{
.commandNo = CMD_HS_RX,
你好,感谢你对CC1310高速模式的支持。4M的速度在我们的 CC13XX 产品的射频物理层是支持的。很快就有新的版本推出,但是用目前的代码是不能实现的。
Jay,
你要做哪个频段的?目前,由于物理层的限制,433频段不能支持4M。
BR. AZ
你好!
在这里补充说明两个概念:
第一:调制速度=数据吞吐量,是针对发送方。我们的CC13xx的发送方是可以有4M的调制速度的,这个跟频段没有关系,433M的频段也可以有4M的数据吞吐量;
第二:接收速度,是针对接收方,接收数据的速度除了本身的接收带宽外,还跟接收发送电磁波的频率和环境、距离等关系有关。
所以如果针对我们CC13xx的物理层,可以达到4M的调制速度,但真正接收方接收数据的速度跟频率和环境有很大关系。
希望能帮到您!
谢谢 Eggsy Pang
最新Release的TI-RTOS里面,已经有了4Mpbs的收发测试,通过TI,我也实现了1Mbps PHY 层测试,但是这里我需要在15.4Stack这样的成熟协议上面移植高速率,所以想确定确定是否可以实现,因为15.4Stack中在mac_user_config.c和mac_settings.c开放了RF 设置的接口。
但是我大概浏览了IEEE802.15.4 g/e 标准了,标准中的PHY 层貌似不支持更高的速率。
Hi Jay,
谢谢你对我们产品的支持,15.4标准是固定的. 如果只是组网,自己定义一套协议也是很好玩的,CC13xx正是有这种特点,支持多种模式:长距离,高速,低功耗等模式,你可以在上面自由的发挥!