您好,
这两款芯片都支持长距离模式,可是在哈尔滨地区,建筑墙体较厚,射频性能一直没有达到理想的状态。
我们的需求如下:
假设东北哈尔滨地区有个22层楼,每层有15户人家(最好是中心节点放在11楼室内),使用星型的网络拓扑结构,选择怎样的CC1120或者CC1310最小设置才能够满足这样一栋楼的覆盖要求?有没有一些相关的参考实验可以说明室内情况下CC1310或CC1120对于楼宇的覆盖情况?
我们的实验设置14dbm发送,频段433MHz,官方开发板CC1120emk,默认窄带长距离模式,速率1.2kbps。两块开发板都放在室内不同楼层,点对点收发。实验结果穿越6层楼是没什么问题,但穿越8层楼板收包率急剧下降,而且横向单元楼之间穿越更难。实验设置14dbm发送,频段868MHz,官方开发板CC1310emk,默认窄带长距离模式,同样点对点收发,穿越8层楼时收包率也急剧下降。