TI工程师,
你好,对于simplelink_cc13x0_sdk_1_00_00_13软件包中TI-15.4-STACK的例程,有如下疑问,请帮忙解答一下,谢谢!
我们的应用中有多个Collector和多个Sensor,想确认下:任意一个Sensor能否获取周围Collector信息,从而自主决定连接到哪个Collector,而不是直接连接到信号最好的Collector?
Best Regards,
Bojian Gong
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师,
你好,对于simplelink_cc13x0_sdk_1_00_00_13软件包中TI-15.4-STACK的例程,有如下疑问,请帮忙解答一下,谢谢!
我们的应用中有多个Collector和多个Sensor,想确认下:任意一个Sensor能否获取周围Collector信息,从而自主决定连接到哪个Collector,而不是直接连接到信号最好的Collector?
Best Regards,
Bojian Gong
补充一下:
我想达到的目的是,一个Sensor能够获取周围Collector设备的信号强度值。不知道有没有其他好的方法?
谢谢!
Hi VV,
感谢回复!
按照你的建议,确实可以收到多个Collector的beacon包。但仍有疑问,烦请回复。
1)首先请帮忙确认一下TI-15.4-STACK能否满足我们的组网要求?
a)我们的组网中有多个Collector(10个左右),多个Sensor(300左右)。
b)每个Sensor根据各个Collector的信号强度大小,连接到对应的Collector上,定期传输数据。
c)Sensor位置变化后,再根据到各个Collector的信号强度大小,连接到另一个Collector上,定期传输数据。
2)目前测试确认,当连接到某一个Collector后,Sensor就无法接收到各个Collector的beacon包了(BEACON模式和NON-BEACON模式都是一样的)。如何才能让Sensor连接状态下,还能收到beacon包?
BR,
Gong Bojian
Hi VV,
能否帮忙回复一下疑问,非常感谢!
BR,
Gong Bojian
Hi VV,
beaconNotifyIndCb函数返回的Collector的地址是2个字节的短地址,能否配置使是beacon携带8个字节的扩展地址?
谢谢,
Gong Bojian
static void beaconNotifyIndCb(ApiMac_mlmeBeaconNotifyInd_t *pData)
{
/* check beacon type */
if(pData->beaconType == ApiMac_beaconType_normal)
{
if(parentFound == false)
{
/* check if the received beacon is from a
* coordinator which is in not in the blacklist */
if(Ssf_findBlackListIndex(
&pData->panDesc.coordAddress) ==
JDLLC_INVALID_VALUE)
{
。。。。
}
黄色的coordAddress是一个结构体,里面有扩展模式地址