请问下,在CC1310上我想计算从发信号到收到信号所消耗的时间,最大的时间精度能有多少,能达到纳秒级别吗?
在contiki系统上调用什么接口来获取这个时间差。
比较紧急,知道的高手请帮忙解答下,谢谢了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问下,在CC1310上我想计算从发信号到收到信号所消耗的时间,最大的时间精度能有多少,能达到纳秒级别吗?
在contiki系统上调用什么接口来获取这个时间差。
比较紧急,知道的高手请帮忙解答下,谢谢了。
【2017-05-22 17:41:29:262】Y
【2017-05-22 17:41:30:264】Y
【2017-05-22 17:41:31:262】Y
【2017-05-22 17:41:32:265】Y
【2017-05-22 17:41:33:262】Y
【2017-05-22 17:41:34:262】Y
【2017-05-22 17:41:35:263】Y
【2017-05-22 17:41:36:262】Y
【2017-05-22 17:41:37:263】Y
【2017-05-22 17:41:38:261】Y
【2017-05-22 17:41:39:261】Y
【2017-05-22 17:41:40:261】Y
【2017-05-22 17:41:41:261】Y
【2017-05-22 17:41:42:261】Y
【2017-05-22 17:41:43:261】Y
【2017-05-22 17:41:44:261】Y
【2017-05-22 17:41:45:261】Y
【2017-05-22 17:41:46:261】Y
【2017-05-22 17:41:47:261】Y
【2017-05-22 17:41:48:261】Y
【2017-05-22 17:41:49:262】Y
【2017-05-22 17:41:50:260】Y
【2017-05-22 17:41:51:261】Y
【2017-05-22 17:41:52:261】Y
精度多少自己算。
是的。定时器的定时中断设置时间越长,越准确。。比如,你中断设置为1ms中断一次,就没有10ms中断一次准确。定时器,可以参考sdk里面一个clock的例程(具体名称不记得了,自己去找找)。
那个clock我看了,是用的RTC时钟,才32k的频率。不符合我的要求。
请问cc1310上有没有频率在兆级别以上的计时时钟呢?
clock模块使用system tick作为最小计数单位,默认设置下,system tick period是10us。
在MCU处于active状态时,系统使用High-speed clock(48M),在MCU处于sleep状态时,系统使用Low-speed clock(32k)
Felix ZF 说:clock模块使用system tick作为最小计数单位,默认设置下,system tick period是10us。
在MCU处于active状态时,系统��用High-speed clock(48M),在MCU处于sleep状态时,系统使用Low-speed clock(32k)
是不是说如果不睡眠,就可以有一个10uS精度的表?
BR.AZ