This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3100板卡设计疑问

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

毕设板卡 基础电路是  CC3100+K64F(FREESCALE 的),硬件设计严格参照CC3100的设计文档来的(主要是对地的处理)。

电源层的划分

 

电感电容的布局

板子存在的问题

1、数字DC部分 不焊上对应的电感 电压为1.10V 焊上之后为0V,电感型号应该没问题,我直接从CC3100 boosterPack板卡上卸下来的,也换过自己买的。

2、模拟DCDC为0V 

3、晶振都不起振

我目前分析了好久暂时不知道原因求各位工程师指点一下。如果是我LDO电源芯片相关电路处理不好,会不会出现这种现象?

  • 先检查下晶振为什么不起振,晶振要是不工作芯片应该是没法正常使用的,43脚Digital DC-DC converter switch output和38脚Analog DC-DC converter switch output是两个开关管输出,与外接电感构成Buck电路,接电容那端是输出电压。

    手册13页有Power Supply Sequencing的说明,上电不正常也会导致模拟电源和数字电源不正常。

    请附上原理图。

  •  yanggao,

    如果用料没问题,感觉更像是原理图问题,你有仔细对一对吗?

    layout方面,你可以把带所有过孔显示的截图发上来,看看。

    这个链接里面有debug的流程,你可以参考一下。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3100_%26_CC3200_Hardware_Design_Review

    BR.AZ

  • 首先谢谢各位Ti工程师的解答,目前现在电压输出是没有问题的,原因是芯片中接地的大焊盘虚焊了。现在存在的问题是晶振不起振,这是原理图的复位电路的截图,nRESET直接接主控MCU,不过主控方面的电路还没有焊接