通过这两天看代码和wiki ,对KeyFobDemo有了一定的了解,但是有点小问题;
1 对于蜂鸣器来说,直接down KeyFobDemo ,与usb dongle 绑定之后,是不是需要通过btool设定uuid 才能使能蜂鸣器报警?应该怎么在keyop启动的时候就可以enable 蜂鸣器报警?
2 在KeyFobDemo 里面对于外围设备的控制都是针对特定的uuid而言的,假如,我自己在添加一个外围设备,使用两个gpio控制。
是不是需要重新定义个uuid?
usb donggle 还需要更改吗?
我想实现的功能是;
通过btool在特定的handle 里面写入0 或者1 来enable/disable 相关的gpio口.
或者通过按下usb donggle 上面的按键去点亮led 灯
这两者的实现一样吗?