Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, CC1310
具体要求:
一个主机、十几个从机;
单个从机传输有效数据速率约为24kbps;
不同从机带有传感器,需要可标注各自的采样数据起止时间,要么就要保证很低的数据延时;
请专家指教,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
bluetooth, wifi, zigbee, proprietary在医疗应用中都有的。关键看你的工程需求。
比如作用距离,相应时间,功耗等级等,都是你需要考虑的。
推荐你看一下http://training.eeworld.com.cn/TI/video/9101 里面周的那个话题里面有提到。
BR. AZ
项目需求如下:
1. PPG法测量人体收缩压;PPG信号传输拟采用无线传输的方式;
所以,需要袖带的充气、放气和气压测量与PPG信号的测量同步;需要考虑PPG无线传输的延时和数据传输速率;如何做到PPG信号与压力检测值是同一时刻采集的数据;
2. 需要最高支持12路PPG信号测量和无线传输;
3. PPG信号测量需要做到低功耗(电池供电,一天工作12h以上)、传输距离10m左右; 按照TI的AFE4404测采样率和精度来估算,最高有效速率为24bit*1k=24Kbps;
4. 可通过PPG信号测量脉搏传输速率PWV,即需要可以对不同PPG无线检测单元进行同步数据采集;
请帮忙评估zigbee的可用性,谢谢!
所以,需要袖带的充气、放气和气压测量�PPG信号的测量同步;需要考虑PPG无线传输的延时和数据传输速率;如何做到PPG信号与压力检测值是同一时刻采集的数据
你这个要求同步精度是多少呢?
zigbee没有同步的。。。。。
BR.AZ
例如,单个检测单元:血压在放气阶段进行测试,需要知道PPG信号产生的时刻对应的血压检测值;
如果多个检测单元通过PPG法测量多个位置的血压,则需要对多个检测单元进行同步,即在一个心动周期检测同步检测到多个血压值是最好的;
PWV需要对多个位置的PPG在一个心动周期内的时间检测进行检测,需要检测两个脉搏波之前的时间差△t,如附件图片;
△t的范围大概在40ms~150ms,检测精度最好能在0.5ms左右吧!
现有的无线传输技术能够做到这一点?
CC1310可以用吗?
看看spec。 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1310.pdf
可以实现同步的,10uS. :-)
BR. AZ
请问有比较前面的关于这几款无线传输技术的对比资料么?
还有关于我的应用场景,CC1310有比较成熟的方案么? 它的传输延时是多少?
没有详细的,推荐你看一下http://training.eeworld.com.cn/TI/video/9101 里面周的那个话题里面有提到。。
BR.AZ