你好!
我用官方的例程板子cc13xxem-7xd-4251,电路资料见附加,打样了一下,厚度0.8mm。芯片是cc1310。 但是信号非常不好,跟cc1350 433mhz 的launchpad 信号差20多dbm。 不清楚是什么原因。 我自己画的电路板信号更不好,差距三四十dbm。 电源滤波电感我用的不是6.8uh,而是 4.8uH。 其他都是按照bom 贴的。 怎么回事呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
我用官方的例程板子cc13xxem-7xd-4251,电路资料见附加,打样了一下,厚度0.8mm。芯片是cc1310。 但是信号非常不好,跟cc1350 433mhz 的launchpad 信号差20多dbm。 不清楚是什么原因。 我自己画的电路板信号更不好,差距三四十dbm。 电源滤波电感我用的不是6.8uh,而是 4.8uH。 其他都是按照bom 贴的。 怎么回事呢?
你好!谢谢!
我用的是板载天线A1。 C15不贴,C16用焊锡短路。 C17贴了3pf, L16贴了15nH。
现在我把C16断开,C15贴330pf电容,然后将弹簧天线焊到SMA天线处,现在和launchpad差距只有10db了。
我用板载天线时,C16是否需要焊合适的电容? 还是其他什么问题?
感觉还是天线问题大一些,匹配电路还是要精确一些的。然后,注意周边环境,方向等。
你还是用鞭装天线测试一下吧。
你如果有VNA,能标一下驻波最好了。
BR. AZ
dc _dc 使用的电感值小了!
建议使用sma天线。
你做板子是几层的?
现成的板载天线估计效果根本就不行,建议用外置天线看一下,要用板载天线需要根据自己的板型和结构仿真设计